Showing 3,741 - 3,750 of 9,859 results

Page 375 of 986
  • Konfigurera ett schema

    PowerTag Control – Bruksanvisning för enheten

    schemat (A). I menyn TYP väljer du Apparater (B). I fönstret GÄLLER FÖR väljer du en apparat från listan (C) som är ansluten till PowerTag. Tryck på Skapa (D) för att konfigurera händelser. Under menyn HÄNDELSER väljer du en dag och trycker på för att redigera en händelse som STATUS (På/Av) och NÄR
  • Aikataulun lisääminen

    Wiser Home – Järjestelmän käyttöopas (Ruotsi, Suomi)

    Aikataulun lisääminen Aikataulun lisääminen Aikataulun lisääminen Napauta Automaatio-näytöllä (A) ‑kuvaketta. Kirjoita nimi tekstikenttään (C). Valitse aikataulun laitteen tyyppi. Aikataulu voidaan luoda vain yhdelle laitteen tyypille. Jos haluat kytkeä valon päälle samaan aikaan verhoa
  • Appliances

    Wiser Home – System User Guide (Sweden, Finland)

    Appliances Appliances Appliances Connected Wireless Switch 1-gang/ 2-gang WDE002906 WDE002924 The Connected Wireless Switch 1-gang/2-gang is used to control a group of Zigbee devices within the same Zigbee network. The device can be configured through the Wiser app or can be paired with other Wiser
  • Cumplimiento de la normativa local

    Schneider Inverter y Boost – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Cumplimiento de la normativa local Cumplimiento de la normativa local Cumplimiento de la normativa local Las siguientes normativas solo son aplicables a la instalación en Alemania. Artículo 14a de la Ley alemana de la Industria Energética Para cumplir con esta ley, el instalador debe garantizar lo
  • Aikataulun määrittäminen

    Exxact – Verhokytkin ZB – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    mukaan. Kun aikataulu on asetettu, laitteet toimivat määritettynä aikana. Aikataulun luominen: kotisivulla napauta > Aikataulut > . Syötä aikataulun nimi (A). Valitse laitteen tyyppi (B). Valitse niiden laitteiden luettelo (C), joihin aikataulua käytetään. Napauta Luo. Napauta lisätäksesi
  • About the Document

    Exxact - Connected Thermostat Room/Floor 16 A – Wiser Home Device User Guide

    About the Document About the Document About the Document Document Scope This document provides the information about the installation, configuration, and usage of the Exxact - Connected Thermostat Room/Floor 16 A. It explains device features such as temperature control, preset modes, manual and app
  • Edición de una automatización

    Actuador 16A para control de temperatura Wiser – Guía del usuario del dispositivo

    Edición de una automatización Edición de una automatización Edición de una automatización En la pantalla Inicio, toque Automatizaciones . Vaya a Automatización y toque la automatización que desea editar. En la pantalla Editar automatización, puede realizar los siguientes cambios: Cambiar el icono
  • About the device

    Wiser Micro Module Light Switch – Wiser Home Device user guide

    About the device About the device About the device The Wiser Micro Module Light Switch (hereinafter referred to as Puck Switch / Micro Module Switch) combines the advantages of smart switch functionality with ordinary mechanical push-button switches. It transforms a conventional switch into a
  • Installing the device

    Wiser Underfloor Heating Controller / Connection Strip – Wiser Home Device user guide

    Installing the device Installing the device Installing the device Refer to the installation instruction supplied with this product. The following items are needed to install a Wiser UFH system: Wiser UFH Connection Strip/s Wiser Hub or HubR Wiser room thermostat or Wiser Temperature/Humidity Sensor
  • Technical Data

    Odace - Connected Single Socket Outlet 16 A – Wiser Home Device user guide

    Technical Data Technical Data Technical Data Nominal power rating for load type Incandescent lamp 2000 W LED 100 W, 12µF Iron core transformer 1500 VA Motor 1600 VA, max 7 A Electronic step-down converter 2000 VA Resistance 3680 W Capacitance 6 AX, max. 70 µF Inductance 16 A, cos φ = 0.6 Nominal
Page 375 of 986