SUG_SV_FI_WH-04

Aikataulun lisääminen

  1. Napauta Automaatio-näytöllä (A) ‑kuvaketta.

  2. Kirjoita nimi tekstikenttään (C).

  3. Valitse aikataulun laitteen tyyppi.

    TÄRKEÄ:
    • Aikataulu voidaan luoda vain yhdelle laitteen tyypille. Jos haluat kytkeä valon päälle samaan aikaan verhoa suljettaessa, sinun on luotava kaksi aikataulua.

    • Huonetason aikataulutus: Kun määrität lämmitys-/viilennyslaitteen (kuten termostaatin) huoneeseen Wiser Home -sovelluksella, järjestelmä käyttää huonetason aikataulua. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki samassa huoneessa olevat laitteet noudattavat jaettua lämmitysaikataulua. Käyttäjän roolin perusteella luodaan oletusarvoinen aikataulu, kun lämmitys-/viilennyslaitteet määritetään.

      Kun olet kirjautunut sisään ammattiasentajana:

      • Laitteen ohjausnäytössä on Noudata aikataulua -vaihtokytkin on oletusarvoisesti poissa päältä.

      • Kaikki huoneet on määritetty manuaaliseen tilaan.

      • Voit ottaa käyttöön vaihtoehdon Noudata aikataulua -vaihtokytkimen, jos haluat käyttää oletusarvoista lämmitysaikataulua.

      Kun olet kirjautunut sisään kodin omistajana:

      • Laitteen ohjausnäytössä on Noudata aikataulua -vaihtokytkin on oletusarvoisesti päällä.

      • Järjestelmä käyttää automaattisesti oletusarvoista lämmitysaikataulua.

      • Voit muokata aikataulua milloin tahansa päivittäisen rutiinisi ja mieltymystesi mukaan.

      Katso lisätietoja lämmityksen/viilennyksen ohjauksesta kohdasta Lämmityksen/viilennyksen ohjaaminen.

  4. Valitse laitteet, joita aikataulu koskee.

    HUOMAUTUS: Kaikki valitun laitteen tyypin laitteet ovat käytettävissä luettelossa.

  5. Valitse Luo (D).

  6. Napauta (E) ‑kuvaketta ja määritä tapahtuman tiedot.

    Katso lisätietoja tapahtumien lisäämisestä ja aikataulujen muokkaamisesta luvusta Aikataulun muokkaaminen.

  7. Jatka tapahtumien lisäämistä, kunnes aikataulu on valmis.

    HUOMAUTUS: Aikatauluun tehdyt muutokset tallennetaan välittömästi.
  8. Kun aikataulu on valmis, napauta Takaisin (F) aikataulun tallentamiseksi.

Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.