DUG_Inverter and Storage_WH-03

Cumplimiento de la normativa local

NOTA: Las siguientes normativas solo son aplicables a la instalación en Alemania.

Artículo 14a de la Ley alemana de la Industria Energética

Para cumplir con esta ley, el instalador debe garantizar lo siguiente:

  • La potencia de salida máxima de la batería debe limitarse a 4,2 kW. Esto se puede lograr a través de OTA o actualización del firmware durante la puesta en marcha.

  • La versión de firmware mínima del inversor debe ser superior a 1.11.5. Puede verificar la versión del firmware usando el portal del instalador. Para verificar la versión de firmware, consulte la secciónActualización del portal del instalador

Artículo 9 de la Ley alemana de Energías Renovables

Para cumplir con esta ley, el límite de exportación del inversor debe limitarse al 60 % de la capacidad instalada.

Durante la puesta en marcha, el inversor puede ajustarse en no exportar y, a continuación, se configurar el límite de exportación al 60 % en el portal del instalador. Para ajustar el límite de exportación, consulte la sección Actualización del portal del instalador

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?