Showing 4,131 - 4,140 of 9,859 results

Page 414 of 986
  • Commissioning Wiser Hub to Matter Ecosystem

    Wiser Home – System User Guide (Denmark)

    Connections Matter. Tap Add a new connection. A screen will appear with instruction how to join the Matter network using the QR code on the Wiser Hub 2 nd Generation or the pairing code. Tap Allow Matter Joining and wait for the hub to connect to the Matter network (this may take up to 15 minutes). Choose
  • Ajuste del brillo del LED

    Alarma de humo Wiser - 230V – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Ajuste del brillo del LED Ajuste del brillo del LED Ajuste del brillo del LED Puede cambiar el brillo del LED a mínimo y máximo manualmente o utilizando la aplicación Wiser Home. Cambio manual del brillo del LED Cuando la alarma de humos esté en modo standby, realice 3 pulsaciones cortas del botón
  • Datos técnicos

    Alarma de humo Wiser - 230V – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Datos técnicos Datos técnicos Datos técnicos Fuente de alimentación 110-240 V AC, 50/60 Hz Batería de respaldo 10 años Corriente de funcionamiento ≤60 mA Tipo de detección Fotoeléctrica. Esta alarma NO contiene material radioactivo. Temperatura de funcionamiento 0 °C a 45 °C Humedad ambiente 5 % a
  • Emparelhar o micromódulo com o sensor de movimento

    Sensor de Movimento de Exterior ARGUS 360 – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    vezes numa sequência rápida. O LED de estado pisca a verde no LED do micromódulo. Se o micromódulo estiver atrás do botão de pressão mecânico, o LED de estado não se vê. Abra a tampa do sensor de movimento e prima ligeiramente o botão S/R (configurar/repor) 5 vezes numa sequência rápida. O LED de
  • Caractéristiques techniques

    Capteur de mouvement extérieur ARGUS 360 – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Plage de détection 28 m de diamètre à 2,5 m de hauteur Type de montage Montage au mur et au plafond Tension nominale 220-240 V CA ~, 50/60 Hz Courant de commutation Max. 10 A Capacité de charge LED 300 W 2400 W 140
  • UFH-toimilaitteen asetusten määrittäminen

    Exxact - Huone/lattiatermostaatti 16 A ZB – Wiser verhokytkin -laitteen käyttöopas

    lattialämmitysjärjestelmän määrittämiseksi. Termostaatti säätelee huonelämpötilaa lattialämmityksen avulla.Termostaattia voidaan käyttää myös lämpötila-anturina ja lämpötilan asetusarvon valitsimena muille lämmityslaitteille, kuten 16 A:n releelle tai liitetty termostaatti (2 A tai 16 A). Katso laitteen
  • Opsætning af tidsplan

    LK FUGA® - Wiser trådløs stikkontakt 1½ M – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

  • Commissioning via Wiser Home

    Schneider Charge – Wiser Home Device user guide

    =com.schneider_electric.WiserHeat Open the Wiser Home app, tap Get started Professional Installer. Select your country or region to open the Add Devices menu, to display the list of supported device based on your location. In the device list, select Schneider Charge and wait for a few seconds for the app to check the
  • About the Document

    Exxact - Connected Multiwire Universal Push-button Dimmer LED – Wiser Home Device user guide

    you see a difference between the characteristics in this document and the characteristics on www.se.com, consider www.se.com to contain the latest information. For your safety HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH Safe electrical installation must be carried out only by skilled
  • About the Document

    Exxact - Connected Motion Sensor with Push-button Dimmer LED – Wiser Home Device user guide

    characteristics that are available on www.se.com. As part of our corporate strategy for constant improvement, we may revise the content over time to enhance clarity and accuracy. If you see a difference between the characteristics in this document and the characteristics on www.se.com, consider www.se.com
Page 414 of 986