DUG_Sensor de Movimento Exterior 360 ARGUS_WH-03

Emparelhar o micromódulo com o sensor de movimento

Para emparelhar um micromódulo com o sensor de movimento:
IMPORTANTE: O micro módulo deve ser um Wiser Micro Module Dimmer, Wiser Micro Module Light Switch ou Wiser Multiwire Micro Module LED Dimmer.
  1. Siga qualquer uma das opções para emparelhar o micro módulo com o sensor de movimento:
    • Prima ligeiramente o botão S/R (configurar/repor) 5 vezes numa sequência rápida no micromódulo com uma chave de parafusos.
    • Prima ligeiramente o botão de pressão mecânico 5 vezes numa sequência rápida.
    O LED de estado pisca a verde no LED do micromódulo.
    NOTA: Se o micromódulo estiver atrás do botão de pressão mecânico, o LED de estado não se vê.
  2. Abra a tampa do sensor de movimento e prima ligeiramente o botão S/R (configurar/repor) 5 vezes numa sequência rápida.
    • O LED de estado pisca a verde durante alguns segundos.

    • Quando emparelhado com sucesso, o LED de estado no micromódulo e o sensor de movimento desliga-se.

    A carga pode agora ser controlada pelo sensor de movimento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?