DUG_Exxact - Termostaatti 16 A ZB_WH-00

UFH-toimilaitteen konfiguroiminen

Kun termostaatin esiasetus on P3 (vesikiertoinen lattialämmitys) ja se on yhdistetty Wiserin lattialämmityksen (UFH) toimilaitteeseen, pariliitosprosessi jatkuu UFH-järjestelmän määrittämiseksi. Termostaatti käyttää UFH:ta huonelämpötilan säätelyyn.

Termostaattia voidaan käyttää myös lämpötila-anturina ja lämpötilan asetusarvon valitsimena muille lämmityslaitteille, kuten relekytkin 16A:lle tai iTRV:lle.
HUOMAUTUS: Katso lisätietoja kohdasta Laitteen pariliitoksen muodostaminen.
  1. Määritä huone termostaatille, kun sen pariliitos on muodostettu, ja napauta Seuraava UFH:n määrittämiseksi.
  2. Napauta liukuvalikossa Lähtölaite (A) ja valitse UFH (B) termostaattiin liitetystä luettelosta.
    HUOMAUTUS: Sisäänrakennettu rele on valittu oletusarvoisesti lähtölaitteeksi, sille ei ole muita asetuksia.

  3. Napauta Kanavat (C) ja valitse kanava, joka ohjaa huonetta, jossa termostaatti sijaitsee.
  4. Kytke päälle vaihtokytkin (D), jos haluat valvoa lattian lämpötilaa UFH-lattia-anturilla.
    HUOMAUTUS:
  5. Napauta Vahvista.

    Termostaatti näkyy nyt Ohjaus-välilehdellä kohdassa Kaikki ja huonekohtaisissa välilehdissä.

TÄRKEÄ: Jos jäähdytyksen tulo on käytössä UFH:ssa, varmista, että Huoneen asetuksen > Jätä pois jäähdytyksestä ‑vaihtokytkin on päällä. Tämä voi olla hyödyllinen esimerkiksi silloin, jos rakennuksessa on alueita, jotka eivät tarvitse jäähdytystä, kuten varastohuoneita tai käyttämättömiä tiloja. Katso lisätietoja kohdasta UFH-jäähdytyksen tulo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?