Showing 5,021 - 5,030 of 9,846 results

Page 503 of 985
  • Laitteen uudelleennimeäminen

    Renova - Huone/lattiatermostaatti 16 A ZB – Wiser verhokytkin -laitteen käyttöopas

    Laitteen uudelleennimeäminen Laitteen uudelleennimeäminen Laitteen uudelleennimeäminen Wiser Home -sovelluksella voit muuttaa termostaatin nimeä. Termostaatin nimen muuttaminen: Valitse aloitussivulla . Napauta Laitteet Yhdistelmätermostaatti Huoneen asetukset Nimi (A) termostaatin nimen päivittämiseksi. Voit myös valita laitteen Ohjaus-välilehden luettelosta napauttamalla > Laitteen asetukset.
  • Pausar el modo de confort estacional

    Sistema M y sistema D - Módulo soporte de tecla simple/doble conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Control, seleccione la persiana para la que desea pausar el modo de confort estacional. Pulse el botón arriba/abajo (A) para desplazar la persiana a la posición requerida. Pulse el botón de pausa para seleccionar el tiempo durante el cual desea pausar el modo de confort estacional. Puede tocar
  • Operating the device using the Wiser Home app

    Wiser Radiator Thermostat – Wiser Home Device user guide

    screen displays the following options: A Tap the toggle switch allow the system to follow a schedule. B Tap to redirect you to the Schedule screen, where you can create a schedule. C Tap to add the device to the Favorite devices section in the Home screen. When you add it to your Favourites. To
  • Example of an automation

    Wiser Window/Door Sensor – Wiser Home Device user guide

    Example of an automation Example of an automation Example of an automation This demonstration shows you how to create an automation to turn on the light switch when the Door is open during Night time. Go to Automation > to create an automation. To add a condition, tap Add Condition > Device
  • Configuration de la notification de l’appareil

    Capteur de fuite d’eau Wiser – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Equipements Capteur de fuite d'eau Me prévenir si une fuite est détectée (A) pour activer ou désactiver l’interrupteur à bascule de notification du capteur. Vous pouvez également activer ou désactiver l’interrupteur à bascule de notification du capteur en appuyant sur l’onglet Contrôle, Capteur de fuite
  • Uso del dispositivo

    Detector de humo inalámbrico Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Uso del dispositivo Uso del dispositivo Uso del dispositivo El panel de control de la alarma de humos le permite ver el estado actual de la alarma de humo y acceder al historial y a los ajustes. En la pestaña Control, pulse Todos los dispositivos o la pestaña de la habitación en la que se encuentra
  • Installing the device

    Odace - Connected Thermostat 2 A – Wiser Home Device user guide

    Installing the device Installing the device Installing the device Refer to the installation instruction supplied with this product. Instruction manual links: Connected Thermostat Insert 2 A (S520619, S530619, S540619) Connected Thermostat Insert 2 A (S920502, S940502) Selecting the installation
  • Configuring - feed in tariff

    Wiser Home – System User Guide (Spain and Portugal)

    Insights page, tap Find out more and read the Feed-in Tariff onboarding information. Tap to close the overlay screen. If you have not configured your Feed-in tariff, a push notification will be sent after 2 weeks and the last reminder after 6 weeks. If you have closed the reminder splash screen, you can
  • Installing the device

    System M and System D - Connected Thermostat 16 A, ZB – Wiser Home Device user guide

    Installing the device Installing the device Installing the device Refer to the Connected Thermostat Insert 16 A installation instruction supplied with this product. Refer to the Connected Thermostat Module, ZB installation instruction supplied with this product. Selecting the installation site:In
  • Control del sensor de movimiento

    Sensor de movimiento de exterior ARGUS 360 – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    habitación en la que se encuentra el sensor de movimiento. Si solo tiene un dispositivo en el sistema de Wiser, la pestaña Control no será visible. Se podrá acceder a todas las funciones a través de la pantalla Inicio. Seleccione en la lista (A) el sensor de movimiento requerido. Seleccione el tiempo durante el cual debe funcionar el dispositivo conectado. Si es necesario, toque el icono del dispositivo para activarlo o desactivarlo.
Page 503 of 985