DUG_Smoke alarm DC_WH-04

Uso del dispositivo

El panel de control de la alarma de humos le permite ver el estado actual de la alarma de humo y acceder al historial y a los ajustes.
  1. En la pestaña Control, pulse Todos los dispositivos o la pestaña de la habitación en la que se encuentra la alarma de humo.

  2. En la página del panel de control de la alarma de humo se muestra lo siguiente:

    • Estado actual de la alarma de humo (A)

    • Historial (B)

      NOTA: La página del historial ofrece información sobre la alarma de humo (fecha, hora y tipo de alarma detectada. Para obtener más información, consulte la sección Comprobación del historial del dispositivo).

    • Ajustes del dispositivo (C)

      NOTA: La página de ajustes de la alarma de humo ofrece información sobre cómo ajustar el brillo de la alarma de humo. Para obtener más información, consulte la sección Ajustes de luminosidad del LED.

    • Añadir a favoritos (D)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?