DUG_Sensor de movimiento ARGUS para exteriores 360_WH-01

Control del sensor de movimiento

Con la aplicación Wiser Home se puede realizar lo siguiente:
  • Comprobar si el sensor de movimiento está ocupado o desocupado.

  • Configurar el tiempo durante el cual un dispositivo conectado al sensor de movimiento debe funcionar después de la detección de movimiento.

  • Gestionar el estado (ON/OFF o abrir/cerrar) del dispositivo conectado al sensor de movimiento.


Para controlar el dispositivo conectado al sensor de movimiento:
  1. En la pestaña Control, toque Todos los dispositivos o la pestaña de la habitación en la que se encuentra el sensor de movimiento.
    NOTA: Si solo tiene un dispositivo en el sistema de Wiser, la pestaña Control no será visible. Se podrá acceder a todas las funciones a través de la pantalla Inicio.
  2. Seleccione en la lista (A) el sensor de movimiento requerido.
  3. Seleccione el tiempo durante el cual debe funcionar el dispositivo conectado.
  4. Si es necesario, toque el icono del dispositivo para activarlo o desactivarlo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?