Showing 5,601 - 5,610 of 9,846 results

Page 561 of 985
  • Reläcykeltid

    Exxact – Uppkopplad rums-/golvtermostat 16 A – Användarhandbok för Wiser Home-enheter

    Reläcykeltid Reläcykeltid Reläcykeltid I avancerade inställningar kan du välja Reläcykeltid (A). Den här inställningen anger längden på varje på/av-cykel för utgångsreläet. Tiden i procent inom den cykeltiden som reläet är på varierar beroende på efterfrågan. En längre cykeltid kan vara lämpligare
  • Ta bort enheten

    Renova – Uppkopplad rums-/golvtermostat 16 A – Användarhandbok för Wiser Home-enheter

    Ta bort enheten Ta bort enheten Ta bort enheten Med Wiser Home-appen kan du ta bort termostaten från Wiser-systemet. Så här tar du bort termostaten från Wiser-systemet: Gå till startskärmen och tryck på . Tryck på Enheter Infälld termostat Rumsinställningar Radera (A). Läs bekräftelsemeddelandet
  • Reläcykeltid

    Renova – Uppkopplad rums-/golvtermostat 16 A – Användarhandbok för Wiser Home-enheter

    Reläcykeltid Reläcykeltid Reläcykeltid I avancerade inställningar kan du välja Reläcykeltid (A). Den här inställningen anger längden på varje på/av-cykel för utgångsreläet. Tiden i procent inom den cykeltiden som reläet är på varierar beroende på efterfrågan. En längre cykeltid kan vara lämpligare
  • Editing an automation

    LK One Wiser Push-button Switch – Wiser Home Device user guide

    the settings. To remove a condition, slide the condition towards left and then tap (A) to delete it. Tap ⊕ Add conditions (B) to add new condition. To change the order of actions, tap the Then option, and hold an action, then drag and drop to the desired position. Tap Save to save the changes.
  • Away Mode

    Exxact - Connected Motion Sensor with Multiwire Dimmer – Wiser Home Device user guide

    Away Mode Away Mode Away Mode Away Mode automatically turns off the Motion Sensor Dimmer. For example, when you are away from home for a long time, the light should not turn on due to false motion detections. This feature ensures the device remains off even if motion is detected, helping to save
  • Switching Operation using the app

    Wiser Smart Plug 16A – Wiser Home Device User Guide

    Switching Operation using the app Switching Operation using the app Switching Operation using the app You can turn On/Off the Plug remotely using the Wiser Home app. Go to the Control tab, tap All devices or a room tab where the Plug is located. Tap (A) to turn On or Off the Plug. You can also turn the device on/off and adjust the brightness from the Home screen when you add it to your Favourite.
  • Ilmoitusten ja hälytysten käynnistäminen

    Wiser-älypistoke 16 A – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    ja yksi ei kulutusta -hälytys.Hälytysten määrittäminen: Valitse aloitusnäytössä . Valitse Tili > Ilmoitukset ja hälytykset. Valitse Luo uusi hälytys (A) ja valitse hälytystyyppi (B). Valitse laite luettelosta (C) ja napauta kohtaa Seuraava. Ota käyttöön vaihtokytkin (D) hälytyksen asettamiseksi. Valitse (wattia) ja anna arvo asettaaksesi tehorajan. Napauta kohtaa (Aikana), valitse aikaraja ja napauta kohtaa Aseta (E). Napauta kohtaa Tallenna.
  • Away Mode

    LK FUGA® Wiser wireless dimmer – Wiser Home Device User Guide

    Away Mode Away Mode Away Mode Away Mode allows you to automatically turn off the dimmer when you are away from home for a longer period. The device stays off until you turn off Away Mode, helping save energy and prevent unnecessary lighting. On the Home screen, tap > Away Mode. Under the LIGHTS
  • Editing an automation

    LK FUGA® Wiser wireless dimmer – Wiser Home Device User Guide

    the settings. To remove a condition, slide the condition towards left and then tap (A) to delete it. Tap ⊕ Add conditions (B) to add new condition. To change the order of actions, tap the Then option, and hold an action, then drag and drop to the desired position. Tap Save to save the changes.
  • Wiser kytkinmoduuli ZB Wiser Home -laitteen käyttöopas

    skannaamaan QR-koodia, ja valitse jokinseuraavista vaihtoehdoista:• (A): Kirjoita MAC-osoite ja asennuskoodi, ja valitse Yhdistä. Sovellus tarkistaa, ovatko MAC-osoite ja asennuskoodi kelvollisia.• (B): Napauta tätä vaihtoehtoa, jos et löydä MAC-osoitetta ja asennuskoodia. Skannaa QR-koodi En löydä
Page 561 of 985