DUG_Termostato de habitación_WH-08

Identificación del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home, puede identificar un termostato de sala a partir de los otros dispositivos disponibles en la habitación.
Para identificar el termostato de la habitación:
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Pulse Dispositivos > Termostato de habitación > Identificar (A).
    NOTA:
    • Esta característica muestra un signo de exclamación en la pantalla del termostato de la habitación para que pueda identificar el dispositivo real. Puede tardar hasta un minuto en mostrar un signo de exclamación en la pantalla del termostato de la habitación.

    • El termostato de la habitación muestra un signo de exclamación hasta que pulse OK.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?