DUG_Motion Sensor_WH-06

Ställa in fördröjning av detektion

Fördröjning av detektion är den tid det tar för sensorn att reagera efter att en rörelse har detekterats.
  1. På startskärmen trycker du på .
    OBS: Innan du använder de nya inställningarna väcker du sensorn (tryck på funktionsknappen eller simulera rörelsen).
  2. Tryck på Enheter > Rörelsedetektor > Fördröjning av detektion (A) för att välja ett av följande alternativ (B):
    • 15 sek

    • 30 sek

    • 45 sek

    • 60 sek

    FÖRSLAG: Dessutom kan du ställa in fördröjningen av detektion genom att trycka på fliken Kontroll Rörelsesensor > Enhetsinställningar > Fördröjning av detektion (A).
    OBS: Om du ändrar fördröjningen av detektion från lång till kort varaktighet förkortas batteritiden.
  3. Tryck på Klart.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?