DUG_Motion Sensor_WH-06

Suppression de l’appareil

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez retirer le capteur du système Wiser.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Equipements > Capteur de mouvement > Supprimer (A).
    SUGGESTION: Vous pouvez également retirer le capteur du système Wiser en appuyant sur l’onglet de commande Capteur de mouvement > Paramètres de l’appareil > Supprimer (A).
  3. Lisez le message de confirmation et appuyez sur Ok pour retirer le capteur du système Wiser.
    NOTE:
    • Le retrait du capteur réinitialise le capteur. Après la réinitialisation, la LED clignote en orange, indiquant que le capteur est prêt à l’appairage.

    • En cas de problème lors de l’appairage ou de la réinitialisation du capteur, consultez le paragraphe concernant la réinitialisation de l’appareil, Réinitialisation de l’appareil.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?