Showing 5,621 - 5,630 of 9,846 results

Page 563 of 985
  • Safety and Security

    Wiser Home – System User Guide (Germany, Austria)

    Safety and Security Safety and Security Safety and Security Wiser Smoke Alarm - Battery CCT599002 Detects smoke and fires. Instruction Sheet Device User Guide Wiser Window/Door Sensor CCT591012 Can be used to detect if a door or window is opened or closed. Instruction Sheet (PDF) Device User Guide
  • Gerät entfernen

    Wiser Wassersensor – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Gerät entfernen Gerät entfernen Gerät entfernen Mit der Wiser Home App können Sie den Sensor aus dem Wiser-System entfernen. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf . Registerkarte Geräte Wassersensor Löschen (A) Darüber hinaus können Sie den Sensor aus dem Wiser-System entfernen, indem Sie auf der
  • Ajuste de la localización del dispositivo

    Sensor de inundación Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Ajuste de la localización del dispositivo Ajuste de la localización del dispositivo Ajuste de la localización del dispositivo Puede añadir su dispositivo a cualquier habitación (como el dormitorio, el salón, el comedor, etc.). En la pantalla de Inicio, pulse . Pulse Dispositivos, seleccione en la
  • Ajuste de la localización del dispositivo

    Unica - Interruptor 10A conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Ajuste de la localización del dispositivo Ajuste de la localización del dispositivo Ajuste de la localización del dispositivo Puede añadir su dispositivo a cualquier habitación (como el dormitorio, el salón, el comedor, etc.). En la pantalla de Inicio, pulse . Pulse Dispositivos, seleccione en la
  • Pairing Wireless Switch with Relay Switch

    Unica - Connected Relay Switch 10 A – Wiser Home Device user guide

    press the push-button of the Relay Switch 5 times in quick succession. The status LED blinks green. The light connected to the Relay Switch blinks for a few times. The status LED stops blinking green on the Wireless switch and the Relay Switch. The Relay Switch can now be controlled by the Wireless switch.
  • Einstellen der Geräteplatzierung

    System M und System D - Connected SCHUKO-Steckdose 16 A – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    , dessen Standort Sie ändern möchten. Tippen Sie auf Platzierung , um den Setup-Bildschirm zu öffnen. Auf dem Bildschirm Geräteeinstellungen können Sie Neuer Raumname (A) eingeben oder einen vorhandenen Raum aus der Liste (B) auswählen. Wenn das Gerät bereits zugewiesen wurde, können Sie es aus dem vorhandenen Raum entfernen. Tippen Sie auf Aus Raum entfernen (C). Wenn die Änderungen abgeschlossen sind, tippen Sie auf Senden (D).
  • Eine Automatisierung bearbeiten

    System M und System D - Connected SCHUKO-Steckdose 16 A – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    können Sie die folgenden Änderungen vornehmen: Das Symbol ändern . Benennen Sie die Automatisierung um. Tippen Sie auf jede Bedingung, um die Einstellungen zu ändern. Um eine Bedingung zu entfernen, schieben Sie sie nach links, und tippen Sie dann auf (A), um sie zu löschen. Tippen Sie auf ⊕ Bedingungen
  • Setting the device location

    System M and System D - Connected Single Socket Outlet 16 A – Wiser Home Device user guide

    open setup screen. On the Device Setup screen, you can enter New room name (A) or select an existing room from the list (B). If the device is already assigned, you can remove it from the existing room. Tap Remove from Room (C). Once changes are done, tap Submit (D).
  • Removing the device from Wiser system

    Odace - Connected Blind Control Switch – Wiser Home Device user guide

    Shutter slat > Delete (A). Removing the device will reset the blind control switch. The LED starts blinking amber indicating that the blind control switch is ready for pairing. If there is a problem while pairing or resetting the blind control switch, refer to Resetting the device.
  • Eliminación del dispositivo del sistema Wiser

    EVlink Home Smart – Manual del usuario del dispositivo Wiser Home

    dispositivo. Toque Ayuda y soporte técnico para ver el sitio web en el que puede encontrar respuestas a sus consultas. Toque Eliminar del sistema para que se solicite la ventana de confirmación. Toque OK para confirmar. La aplicación dirigirá al usuario a la página Inicio. Se eliminarán todos los datos relacionados con la aplicación.
Page 563 of 985