DUG_Wiser-älypistoke_WH-00

Tietoja laitteesta

Wiser-älypistoke (jäljempänä pistoke) -laitetta käytetään pistokemuuntajana, jolla ohjataan erilaisia sähkölaitteita, kuten lattialamppuja, radioita tai kahvinkeittimiä manuaalisesti tai Wiser-sovelluksella. Pistokkeella voidaan myös valvoa kytkettyjen laitteiden energiankulutusta. Pistorasia on kytkettävä päälle, jotta se toimii.
HUOMAUTUS: Älä työnnä pistoketta pistorasioihin, jotka ovat suurten esineiden tai huonekalujen, kuten jääkaappien tai kaappien, takana, sillä ne vähentävät radiovastaanottoa.

Ohjausvaihtoehdot

Kodin ohjaus: Pistokkeen ohjaamiseen kotonasi Wiser-sovelluksen avulla tarvitaan Wiser-keskusyksikkö.

Suora ohjaus: Pistoketta voidaan ohjata aina suoraan paikan päällä. Voit kytkeä pistokkeen päälle ja pois päältä toimintopainikkeella.

Toiminnot

  • Kytkettyjen laitteiden kytkeminen manuaalisesti päälle ja pois päältä sekä etäyhteydellä sovelluksen avulla.

  • Ajastimen tai aikataulun asettaminen (sovelluksen avulla)

  • Kuormitustilan näkyvyys (sovelluksen avulla)

  • Energiankulutuksen valvonta ja visualisointi (sovelluksen avulla)

Käyttölaitteet

  • A: Pistorasia suojamaadoitetuille ja standardoiduille eurooppalaisille pistokkeille

  • B: Tila-LED

  • C: Toimintopainike

  • D: Pistokkeen liitoskappale eurooppalaiseen suojamaadoitettuun pistorasiaan

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?