Showing 5,771 - 5,780 of 9,846 results

Page 578 of 985
  • Dominio energético sin red

    Wiser Home – Guía del usuario del sistema (España y Portugal)

    disponible para ayudarle a administrar y supervisar su consumo de energía. Dispositivos de energía independientes: EVlink Home Smart Schneider Charge Micromódulo de potencia Wiser Enchufes conectados PowerTag Energy Enchufe Inalámbrico En el Centro de Energía, puede supervisar su producción de energía
  • Hub-firmware downloaden in de app

    Wiser Home – Systeem gebruikshandleiding (België)

    gebruiken als een Professionele installateur. Als Professionele installateur: Tik op Hub-firmware(A). Tik op Controleren op updates(B). Als er een nieuwe versie van firmware beschikbaar is, wordt deze gedownload in de app. Als een firmware is opgeslagen in de app, kunt u het versienummer en de vervaldatum
  • About the device

    LK FUGA Wiser Multiwire LED Rotary Dimmer – Wiser Home Device User Guide

    About the device About the device About the device The LK FUGA ® Wiser Multiwire LED Rotary Dimmer (hereinafter referred to as dimmer) has a rotary knob that can be used to switch and dim ohmic, inductive or capacitive loads manually or remotely. Control options Home control: To control the dimmer
  • Setting the device manually

    Renova - Connected Thermostat Room/Floor 16 A – Wiser Home Device User Guide

    Setting the device manually Setting the device manually Setting the device manually As a standalone thermostat, you can set the following settings and operating parameters. Preset Configuration Sensortypeselection Floorcalibrationsetting Maxguardtemp.setting Boostmode P1 Heat Pump/Oil Boiler x x x
  • About the device

    LK One Wiser Multiwire LED Rotary Dimmer – Wiser Home Device user guide

    About the device About the device About the device The LK ® One Wiser Multiwire LED Rotary Dimmer (hereinafter referred to as dimmer) has a rotary knob that can be used to switch and dim ohmic, inductive or capacitive loads manually or remotely. Control options Home control: To control the dimmer
  • Exxact – Multiwire LED-säädin ZB Wiser Home -laitteen käyttöopas

    . Himmentimen käyttäminenVoit kytkeä himmentimen päälle/pois päältä tai säätää sen kirkkautta pariliitoksellayhdistetyn langattoman painikkeen avulla.• Kytke kytketty kuorma (A) päälle/pois päältä painamalla lyhyesti (< 0,5 s) langattoman painikkeen ylä- tai alapainiketta.• Paina pitkään langattoman
  • Einstellen der Geräteplatzierung

    Wiser Funkempfänger 16 A für Temperaturregelung – Benutzerhandbuch des Geräts

    Sie auf Geräte Heizung 16A Relais Position (A), um das Relais dem vorhandenen oder einem neuen Raum zuzuweisen (B), und tippen Sie auf Eingeben. Im selben Raum können bis zu 4 Relais konfiguriert werden.
  • Datos técnicos

    Sistema M y sistema D - Interruptor inalámbrico de una/dos teclas conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Datos técnicos Datos técnicos Datos técnicos Batería CR2032 Vida útil de la batería Hasta 5 años (en función de la frecuencia de uso y la calidad de la batería) Clasificación IP IP20 Frecuencia de funcionamiento de 2405 a 2480 MHz Potencia de radiofrecuencia transmitida máx. <10 mW Alcance 100 m espacio abierto Temperatura de funcionamiento De -5 °C a 45 °C Humedad relativa Del 5 % al 95 % Protocolo de comunicación Zigbee 3.0
  • Resetting the device

    Wiser Radiator Thermostat – Wiser Home Device user guide

    for a few seconds until the center LED begins to flash red. Hold the cap in the “ -” direction until the LED flashes red 8 times. Release the cap; all 3 LEDs flash once indicating a successful reset of the Thermostat.
  • User interface lock settings

    Wiser Radiator Thermostat – Wiser Home Device user guide

    your room by playing with the Thermostat. To lock or unlock the Thermostat control: On the Home screen, tap . Tap Devices Radiator Thermostat Device lock toggle switch (A) to lock or unlock the Thermostat control. When the Thermostat lock is active, a (B) will appear next to Thermostat.
Page 578 of 985