DUG_Wiser 16A Relais für Temperatursteuerung_WH-07

Einstellen der Geräteplatzierung

Mit der Wiser Home App können Sie das Relais einem Raum zuweisen (z.B. Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer usw.).
So weisen Sie die Relaisposition zu:
  1. Tippen Sie auf der SeiteÜbersicht auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > Heizung > 16A Relais > Position (A), um das Relais dem vorhandenen oder einem neuen Raum zuzuweisen (B), und tippen Sie auf Eingeben.
    HINWEIS: Im selben Raum können bis zu 4 Relais konfiguriert werden.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?