Showing 611 - 620 of 1,241 results

Page 62 of 125
  • Réglage du mode Confort saisonnier

    Wiser micromodule pour volet roulant – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    des volets ou Calibrage des volets avec inclinaison des lames en fonction du type de volet. Sur l’écran d’ accueil, appuyez sur Modes intelligents Mode Confort Saisonnier.La page de configuration du Mode Confort Saisonnier s’affiche et vous permet de mettre à jour les configurations suivantes : Pour
  • Benachrichtigungen und Alarmmeldungen auslösen

    Wiser Smart Plug 16A – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

  • Utilisation de l’appareil

    Wiser micromodule de puissance – Guide de l’utilisateur de l’appareil

    un programme. Vous pouvez passer à l’un des modes de programmation suivants : Manuel : L’appareil démarre lorsque vous mettez sous tension. S’il est déjà sous tension, il démarre directement. Par défaut, l’appareil est en mode de programmation manuelle. Wiser Home IA : Cette fonctionnalité planifie
  • Sistema de Antidisparo EVlink Home

    EVlink Home Smart – Manual do utilizador do dispositivo doméstico Wiser

    utilizado com a Smart EVlink Home. Não utilize com outros dispositivos elétricos. Instalar o sistema de antidisparo Consulte as instruções de instalação fornecidas com este produto. Sistema de antidisparo EVlink Home 1P+N, EVA1HPC1 Sistema de antidisparo EVlink Home 3P+N, EVA1HPC3 Vídeo de instalação: Instalação do sistema de antidisparo
  • Google Home

    Renova - Connected Thermostat Room/Floor 16 A – Wiser Home Device User Guide

    Google Home Google Home Google Home Google Home is a brand of smart speakers that works like Alexa. You can use Google Assistant to request information or perform an action using a variety of commands.” Common Wiser commands for Google Home: Inquiry: “OK, Google, is the hot water on?” Hot Water
  • EVlink Home Anti-Tripping-System

    EVlink Home Smart – Wiser Home Gerät Benutzerhandbuch

    Haushalt aufzuladen. Die Leistungsverfügbarkeit wird durch das Anti-Tripping-System berechnet, indem die Leistungsgrenze des Netzstroms und der Eigenverbrauch eines Stromwandlers unten am Hauptleistungsschalter verglichen werden. Das Auslösemodul ist für die Verwendung mit dem EVlink Home Smart
  • EVlink Home Anti-tripping System

    EVlink Home Smart – Wiser Home device user guide

    availability is calculated by the anti-tripping system by comparing the utility power limit and the home consumption gathered by a current transformer positioned on the bottom of the main circuit breaker. Anti-tripping module is designed for use with the EVlink Home Smart. Do not use with other electrical
  • Skift belastningen (hvis belastningen ikke er kompatibel med lysdæmperen).

    Schneider Charge – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    du ikke har en igangværende tidsplan via smart charging-applikationen, som forhindrer opladning af bilen. Hvis du har installeret anti-tripping-modulet, kan det begrænse Schneider Charges maksimale strømforbrug for at undgå strømafbrydelser i dit hjem. Reducer belastningen fra elektriske apparater
  • Insights

    Wiser Home – Järjestelmän käyttöopas (Ruotsi, Suomi)

    yksityiskohtaisemman yleiskatsauksen, napauta Energiakustannukset (A). Ota Wiser Home AI ­‑ominaisuus käyttöön napauttamalla palkkia (B). Wiser Home AI on ominaisuus, jonka avulla käyttäjät voivat pienentää sähkökustannuksia rekisteröimällä korkean energian laitteet, kuten sähköauton laturi (EVlink Home Smart
  • About the device

    Exxact - Connected Thermostat Room/Floor 16 A – Wiser Home Device User Guide

    water-based heating. Thermostat features Measure & control the room temperature. Dot-matrix displays. Boost mode for ease and comfort. Child lock. Valve protection. Measure energy consumption. Smart schedule and control through Wiser app. Operating elements Dot-matrix display Wireless connectivity
Page 62 of 125