DUG_Micromodule pour volet roulant_WH-08

Réglage du mode Confort saisonnier

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez modifier la configuration du mode Confort Saisonnier.
Conditions indispensables :

Sur l’écran d’accueil, appuyez sur > Modes intelligents > Mode Confort Saisonnier.


La page de configuration du Mode Confort Saisonnier s’affiche et vous permet de mettre à jour les configurations suivantes :
Pour modifier la configuration du mode Confort saisonnier :

A

Mode Confort Saisonnier : Appuyez sur l’interrupteur à bascule pour activer/désactiver le mode Confort saisonnier.

B

Volets : Appuyez pour changer l’orientation et l’emplacement des volets dans l’application Wiser Home. Consultez la section Changer l’orientation et l’emplacement des volets pour plus de détails.

C

Température : Appuyez pour modifier le seuil des températures intérieure et extérieure dans l’application Wiser Home. Consultez la section Définition du seuil de température pour plus de détails.

D

Temps : Appuyez pour modifier l’heure de début et de fin du mode Confort saisonnier dans l’application Wiser Home. Consultez la section Définition de l’heure de début et de fin pour plus de détails.

E

Capteurs de luminosité (LUX) : Appuyez pour changer l’orientation des capteurs de luminosité dans l’application Wiser Home. Consultez la section Changer l’orientation des capteurs de luminosité pour plus de détails.

F

Capteurs de température extérieure : Appuyez pour changer l’orientation des capteurs de température extérieure dans l’application Wiser Home. Consultez la section Changer l’orientation des capteurs de température extérieure pour plus de détails.

G

Autres capteurs de pièce : Appuyez pour gérer le fonctionnement des volets sans capteurs de température. Consultez la section Gérer le fonctionnement des volets sans capteurs de température pour plus de détails.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?