DUG_EVlink_WH-07

Sistema de Antidisparo EVlink Home

EVA1HPC1 EVA1HPC3


Descrição geral

O antidisparo de casa é um sistema de gestão de carga de energia que adapta continuamente a energia fornecida para carregar o carro, tendo em consideração o consumo da casa.
A disponibilidade de energia é calculada pelo sistema de antidisparo, comparando o limite de energia da rede pública com o consumo da casa recolhido por um transformador de corrente posicionado na parte inferior do disjuntor principal.

NOTA: O módulo de antidisparo foi concebido para ser utilizado com a Smart EVlink Home. Não utilize com outros dispositivos elétricos.

Instalar o sistema de antidisparo

Consulte as instruções de instalação fornecidas com este produto.

Vídeo de instalação:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?