DUG_EVlink_WH-07

EVlink Home Anti-Tripping-System

EVA1HPC1 EVA1HPC3


Überblick

Home Anti-Tripping ist ein Energielast-Management-System, das kontinuierlich die gelieferte Energie anpasst, um das Auto unter Berücksichtigung des sonstigen Verbrauchs im Haushalt aufzuladen.
Die Leistungsverfügbarkeit wird durch das Anti-Tripping-System berechnet, indem die Leistungsgrenze des Netzstroms und der Eigenverbrauch eines Stromwandlers unten am Hauptleistungsschalter verglichen werden.

HINWEIS: Das Auslösemodul ist für die Verwendung mit dem EVlink Home Smart ausgelegt. Nicht mit anderen elektrischen Geräten verwenden.

Anti-Tripping-System installieren

Siehe mitgelieferte Installationsanleitung.

Installationsvideo:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?