Showing 6,141 - 6,150 of 9,846 results

Page 615 of 985
  • Persiana

    Sistema M y sistema D - Módulo soporte de tecla simple/doble conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Inicio, toque . Pulse Dispositivos Persianas 1 tecla para ir a la pantalla Detalles del dispositivo. A Nombre del dispositivo: Pulse para cambiar el nombre del dispositivo. B Localización: Pulse para asignar la persiana enrollable a cualquier habitación (como sala de estar, dormitorio, cocina, etc
  • Información sobre el dispositivo

    System M y Sistema D - Toma de corriente inteligente, 1 elemento, 16 A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Información sobre el dispositivo Información sobre el dispositivo Información sobre el dispositivo La toma de corriente inteligente de un elemento 16 A (en adelante denominada toma de corriente) es una toma de corriente eléctrica conectada diseñada para gestionar y controlar dispositivos eléctricos
  • Technical Data

    Renova - Connected Thermostat Room/Floor 16 A – Wiser Home Device User Guide

    current rating Resistive load: max. 16 A, 3520 W Inductive load: max. 4 A Connecting terminals: Screw terminals for max. 2.5 mm², 0.5 Nm Neutral conductor: Required Ambient temperature: 0 to 40 °C Relative humidity: max. 90% non-condensing Temperature accuracy: max. ±0.5 °C (accross the range of 4 to 30
  • Configurar la hora de inicio y finalización

    Sistema M y sistema D - Módulo soporte de tecla simple/doble conectado – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    de confort estacional: En la página de configuración Modo de confort estacional, pulse Hora. Seleccione la hora en el modo de confort estacional para EMPEZAR A LAS y TERMINAR A LAS. Puede iniciar y detener el modo de confort estacional algún tiempo antes o después del amanecer/atardecer. Toque Establecer.
  • Acerca do dispositivo

    Micromódulo Variador Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Acerca do dispositivo Acerca do dispositivo Acerca do dispositivo O micromódulo variador Wiser (a seguir designado por dispositivo) combina as vantagens de funcionalidade de um variador inteligente com os interruptores de botão de pressão mecânicos comuns. Transforma um interruptor convencional num
  • Dépannage

    Wiser micromodule pour interrupteur – Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    Dépannage Dépannage Dépannage Erreur Cause possible Solution L’appareil n’est pas prêt à être appairé une fois qu’il a été supprimé de l’application. L’équipement n’est pas réinitialisé correctement. Rétablissez les réglages d’usine par défaut, voir Réinitialisation du dispositif Symptôme Cause
  • Ajuste de la localización del dispositivo

    Micro módulo control de persianas Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Ajuste de la localización del dispositivo Ajuste de la localización del dispositivo Ajuste de la localización del dispositivo Puede añadir su dispositivo a cualquier habitación (como el dormitorio, el salón, el comedor, etc.). En la pantalla de Inicio, pulse . Pulse Dispositivos, seleccione en la
  • Energy Domain without Grid

    Wiser Home – System User Guide (France)

    Energy Domain without Grid Energy Domain without Grid Energy Domain without Grid You can monitor your energy consumption and production even without a grid monitoring device (PowerTag E). If standalone energy devices are installed in your home, the Energy Centre will be available to help you manage
  • Eliminación del dispositivo

    Sensor de temperatura/humedad Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Eliminación del dispositivo Eliminación del dispositivo Eliminación del dispositivo En la aplicación Wiser Home, puede eliminar un sensor del sistema Wiser. En la pantalla Inicio, toque . Active el sensor (pulse la tecla de función). Toque Dispositivos Sensor de temperatura/humedad Eliminar (A
  • Utilisation de l’appareil

    Odace - Interrupteur à relais 10 A connecté – Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    les options suivantes : A Appuyez pour activer/désactiver l’appareil. B Appuyez pour ouvrir l’écran Programme, dans lequel vous pouvez créer un programme. Pour plus d’informations, reportez-vous à Configuration d’un programme. C Appuyez pour ajouter l'appareil à la section Appareils préférés de
Page 615 of 985