DUG_SysM/SysD SSO_WH-07

Información sobre el dispositivo

La toma de corriente inteligente de un elemento 16 A (en adelante denominada toma de corriente) es una toma de corriente eléctrica conectada diseñada para gestionar y controlar dispositivos eléctricos de manera cómoda y eficiente.

La toma de corriente está equipada con:

  • Mecanismo de protección contra temperatura: Cuando la toma de corriente se utiliza con una carga elevada durante un largo período de tiempo, el mecanismo puede desconectar la toma de corriente, lo que garantiza la protección contra el sobrecalentamiento.

  • Mecanismo de protección contra sobrecarga: Cuando la toma de corriente se utiliza con una carga alta (~18A o superior), el mecanismo puede desconectar la toma de corriente, lo que garantiza la protección contra sobrecargas.

Características de una toma de corriente:

  • Acceso remoto: Puede encender o apagar la toma de corriente usando la aplicación o a través de un interruptor inalámbrico conectado o mediante control de voz (Google Home, Amazon Alexa, Siri), además de usar el botón de encendido y apagado en el propio dispositivo.

  • Consumo de energía: Puede supervisar el consumo de energía (W) usando la aplicación.

  • Fácil instalación: La toma de corriente encaja en las cajas de pared existentes (40 mm), no se requiere caja de pared separada.

  • Fácil programación: Puede crear un calendario para las diversas funciones del dispositivo de una manera sencilla según sus requisitos específicos de comodidad y conveniencia.

  • Alta seguridad: La protección integrada contra sobrecarga y sobrecalentamiento garantiza que la toma de corriente sea segura en todo momento.

NOTA:
  • No se debe utilizar este dispositivo para controlar aplicaciones de seguridad

  • No mezcle diferentes tipos de carga en la toma controlada

  • No utilice tomas múltiples en la toma controlada

  • No la utilice para la carga de vehículos eléctricos

Esquema de los elementos de mando

  1. Pulsador con LED de estado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?