DUG_Módulo soporte de tecla simple/tecla doble_WH-06

Persiana

Con la aplicación Wiser Home, puede cambiar el nombre de la persiana de 1 tecla, editar o asignar una nueva localización, identificar y eliminar la persiana de 1 tecla del sistema
NOTA: No hay un interruptor de 2 teclas disponible para el manejo de la persiana.
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Pulse Dispositivos > Persianas > 1 tecla para ir a la pantalla Detalles del dispositivo.

    A

    Nombre del dispositivo: Pulse para cambiar el nombre del dispositivo.

    B

    Localización: Pulse para asignar la persiana enrollable a cualquier habitación (como sala de estar, dormitorio, cocina, etc.). Consulte Ajuste de la localización del dispositivo para obtener más detalles sobre cómo establecer la localización.

    C

    Tipo de dispositivo: Pulse para cambiar el tipo de dispositivo de acuerdo con sus necesidades. Consulte Selección del tipo de dispositivo para obtener información detallada sobre cada opción.

    D

    Duración de apertura y Duración de cierre: Pulse para configurar el tiempo de ejecución predeterminado para abrir o cerrar la persiana. Consulte Ajuste del tiempo de ejecución predeterminado para obtener información detallada.

    E

    Identificar: Pulse para identificar el dispositivo.

    NOTA:
    • El LED de estado parpadea en rojo y la persiana se abre/cierra gradualmente, una vez identificada correctamente la persiana de 1 tecla o lamas de la persiana.

    • El LED de la persiana de 1 tecla continuará parpadeando hasta que pulse OK.

    F

    Eliminar: Pulse para eliminar el dispositivo del sistema.

    G

    Indicador Zigbee de potencia de señal: El indicador de la potencia de señal Zigbee muestra la potencia de señal actual del dispositivo.

    • Buena señal (entre 0 y -54 dBm)

    • Señal normal (entre -54 y -79 dBm)

    • Señal deficiente (<-79 dBm)

    • Sin señal (el dispositivo está fuera de línea)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?