DUG_Micromodule pour interrupteur_WH-07

Dépannage

Erreur

Cause possible

Solution

L’appareil n’est pas prêt à être appairé une fois qu’il a été supprimé de l’application.

L’équipement n’est pas réinitialisé correctement.

Rétablissez les réglages d’usine par défaut, voir Réinitialisation du dispositif

Symptôme

Cause possible

Solution

L’appareil ne peut pas se connecter à la passerelle. Après 3 pressions, le voyant de l'appareil clignote en vert/rouge pendant 30 s.

NOTE: Cela ne s'applique pas aux modèles Zigbee® plus récents.

Le mode d’appairage a changé.

  1. Réinitialisez l'appareil.
  2. Après la réinitialisation, appuyez 4 fois sur le bouton Setup/Reset ou sur le bouton-poussoir, puis maintenez-le enfoncé pendant 20 secondes, jusqu'à ce que la LED clignote en rouge.

    L’appareil doit redémarrer en mode correct.

  3. Après le redémarrage, appuyez trois fois sur le bouton Setup/Reset ou sur le bouton-poussoir pour lancer le mode d'appairage.

    La LED clignote en orange.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?