Showing 631 - 640 of 1,457 results

Page 64 of 146
  • Affichage LED

    Odace - Interrupteur variateur universel LED connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Affichage LED Affichage LED Affichage LED Appairage Action de l'utilisateur Affichage LED Statut Appuyez 3 fois sur le bouton-poussoir La LED clignote en orange une fois par seconde. Le mode d'appairage est actif pendant 30 secondes. Une fois l'appairage terminé, la LED s'allume en vert pendant un
  • Affichage LED

    Odace - Interrupteur de commande de volet connecté – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Affichage LED Affichage LED Affichage LED Appairage Action de l’utilisateur Affichage de la LED État Appuyez 3 fois sur le bouton-poussoir La LED clignote en orange une fois par seconde. Le mode d’appairage est actif pendant 30 secondes. Une fois l’appairage terminé, la LED s’allume en vert pendant
  • Affichage LED

    Odace - Variateur rotatif universel connecté – Guide de l'utilisateur de l'appareil domestique Wiser

    Affichage LED Affichage LED Affichage LED Appairage Action de l'utilisateur Affichage LED État Appuyez 3 fois sur le bouton-poussoir. La LED clignote en orange une fois par seconde. Le mode d'appairage est actif pendant 30 secondes. Lorsque l'appairage est terminé, la LED s'allume en vert pendant
  • LED indications

    System M and System D - Connected Push-button Module, 1-gang/2-gang – Wiser Home Device user guide

    LED indications LED indications LED indications Pairing the device User Action LED Indication Status Press the push button 3 times. LED blinks amber, once per second. Pairing mode is active for 30 seconds. When pairing is completed, LED displays solid green for a time, before turning Off. Resetting
  • Øko-tilstand

    Wiser Home – Systembrugervejledning (Danmark)

  • Création d’un automatisme

    Wiser Centrale de Câblage pour Planche – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    activer l’automatisme. Mode Absence : Activer/désactiver le mode Absence pour déclencher une action. Le mode Absence peut également être utilisé comme déclencheur pour éteindre les lumières, varier ou fermer le volet, etc. Pour obtenir plus d’informations sur le Mode Absence , reportez-vous au guide de
  • Appairage du dispositif avec la passerelle Wiser

    Ovalis - Interrupteur simple/double sans fil connecté – Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    d’appairage réussi s'affiche uniquement si vous êtes connecté en tant que Propriétaire du logement. L’interrupteur sans fil est maintenant répertorié dans l’onglet Contrôle sous les onglets Tout et Pièce. Astuce : Si l’interrupteur sans fil est configuré en mode 2 Boutons et que vous souhaitez le
  • Interconnecting devices without Wiser Hub

    Wiser Smoke Alarm - Battery – Wiser Home Device user guide

    . Identify a smoke alarm and mark it as Primary with a label supplied. Other smoke alarms are considered as Secondary. Short press the Test/Hush button 3 times within 2 s on the primary smoke alarm. The Standby LED turns on for 30 s once it is in pairing mode. Identify a Secondary smoke alarm and short
  • Troubleshooting

    Wiser Multiwire Micro Module LED Dimmer – Wiser Home device user guide

    ). Set RL LED mode (it is advised to use 10 % of nominal load to avoid overheating of the dimmer). Flickering at maximum brightness. Reduce the maximum brightness. Change the load. Flickering at normal brightness Change the load. Set RL LED mode (it is advised to use 10 % of nominal load to avoid
  • eSetup App

    Wiser Home – System User Guide (France)

    for Electricians App you can, Commissioning of Wiser products with step by step guidance See the complete installation in DEMO Mode (no need of actual devices) Define the system and settings of the devices Verify and test the installation Get connected to Bluetooth or Wifi to the product directly
Page 64 of 146