SUG_DA_WH-02

Øko-tilstand

Øko-tilstand er en intelligent funktion, der er designet til at maksimere effektiviteten af dit varmesystem. Det optimerer automatisk opvarmningsfasens stoptid, hver gang den indstillede temperatur ændres fra en højere til en lavere værdi.
BEMÆRK: Øko-tilstand er en systemfunktion, som er enten aktiveret eller deaktiveret for alle rum.
BEMÆRK: Funktionen Øko-tilstand aktiveres ikke under køletilstand.

Øko-tilstand deaktiveret

Wiser ændrer den sætpunkttemperaturen kl. 22 i henhold til tidsplanen. Afhængigt af vejret, og hvor godt boligen er isoleret, falder rumtemperaturen proportionalt fra kl. 22.

Kedlen bliver ved med at tænde og slukke indtil kl. 22.

Øko-tilstand aktiveret

Når Øko-tilstand er aktiveret, beregner Wiser, hvor godt din bolig holder på varmen i forhold til de aktuelle og forventede udendørs temperaturer. På den baggrund skifter systemet til den næste planlagte sætpunkttemperatur inden kl. 22 uden mærkbart tab af komfort.

Perioden mellem det tidspunkt, hvor Øko-tilstand ændrer sætpunktet, og kl. 22 er øko-perioden, og der er besparelser, fordi kedlen ikke tændes.

Kedlen stopper opvarmningen før kl. 22.

Når et rum er i en komfortperiode, vises der et øko-ikon i rummet på Hjem-skærmen.

Øko-ikonet vises også på temperaturindstillingsskærmen og rumtermostatenen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?