Showing 71 - 80 of 1,622 results

Page 8 of 163
  • Tehostustilan asettaminen manuaalisesti

    Exxact - Huone/lattiatermostaatti 16 A ZB – Wiser Home -laitteen käyttöopas

  • Ställa in boostläget manuellt

    Exxact – Uppkopplad rums-/golvtermostat 16 A – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

    , 18 °C, eller till det schemalagda värdet om schemaläggning är aktiverad. Stäng av boostläget: Tryck på knappen O en gång. +1 blinkar på termostatindikeringen. Tryck på +: Termostaten visar – – (avbryt boost). När du har valt att avbryta boostläget sparar och avslutar termostaten boostläget om inget görs på 5 sekunder.
  • Ställa in boostläget manuellt

    Renova – Uppkopplad rums-/golvtermostat 16 A – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

    , 18 °C, eller till det schemalagda värdet om schemaläggning är aktiverad. Stäng av boostläget: Tryck på knappen O en gång. +1 blinkar på termostatindikeringen. Tryck på +: Termostaten visar – – (avbryt boost). När du har valt att avbryta boostläget sparar och avslutar termostaten boostläget om inget görs på 5 sekunder.
  • Using the device

    Airzone - Aidoo Pro Heat Pump – Wiser Home Device user guide

    channel defines which heating source is used for that room. Operating the hot water tank Using the Wiser Home app, you can turn on/off the hot water tank and activate the boost mode for a time span.The boost mode will override the scheduled operation of the hot water tank.The Hot Water controls in the app
  • Exxact - Connected Thermostat Room/Floor 16 A

    room temperature using the app Setting the room temperature using the app Using the Wiser Home app, you can adjust the room temperature. Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500 Rueil Malmaison France + 33 (0) 1 41 29 70 00 www.se.com Setting boost mode manually Setting boost mode manually You
  • Creating an automation

    Airzone Plenum and Aidoo Pro - Air conditioner – Wiser Home Device user guide

    any of the following (K): Boost Setpoint Mode On / Off Tap Boost to set the duration for heating or cooling mode (L). Tap Setpoint to set the desired temperature (M). Tap Mode to set the desired mode (N). Tap On /Off to set the state (P). Again, tap Add an action and select Wait option. Scroll through
  • Solar Inverter and Boost configuration

    Schneider Inverter and Boost – Wiser Home Device user guide

    Configuration 1 Configuration 4 PV with Boost Configuration 2 Configuration 5 PV without Boost and Grid Meter (Energy Meter) Configuration 3 Configuration 6 *Refer Configuring export mode for more info. Once the configuration is decided, proceed with the installation following the installation manual
  • Mode Absence

    Wiser Tête de Vanne Thermostatique – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    d’absence. Bien que le mode Absence soit prioritaire sur le mode Boost et sur les pièces qui suivent et ne suivent pas un programme, il est toujours possible de modifier manuellement la température du point de consigne et de booster la température des pièces de manière individuelle après l’activation
  • Boost All

    Wiser Flush-mounted Thermostat 2 A – Wiser Home Device user guide

    Boost All Boost All Boost All You can apply a boost of +2 °C for 1 hour to every room in the system. It won’t affect hot water in any way. As this is a “one-time action", you can find Boost All (A) in the “Automation” menu by clicking the “Automation” tab at the bottom of the Home screen.
  • Boost-Funktion

    System M und System D - Connected Raumtemperaturregler 16 A, ZB – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Boost-Funktion Boost-Funktion Boost-Funktion Sie können für 1 Stunde einen Boost von +2 °C auf jeden Raum im System anwenden. Dies hat keinerlei Auswirkungen auf das Warmwasser. Da es sich um eine einmalige Aktion handelt, finden Sie die Boost-Funktion (A) im Menü „Automatisierung“, indem Sie unten auf dem Startbildschirm auf die Registerkarte „Automatisierung“ klicken.
Page 8 of 163