Ställa in boostläget manuellt
När det är aktiverat ökar temperaturen med 2 °C för temperaturstyrningslägen (P1 till P8) och med +2 för regulatorläge (P9) över den aktuella temperaturen.
Aktivera boostläget:
-
Tryck på knappen O för att öppna boostmenyn.
+1 blinkar på termostatindikeringen. -
Använd +/- för att navigera mellan boosttimmarna från +1 till +3.
När du har valt någon av timmarna sparar termostaten och avslutar boostläget om inget görs på 5 sekunder.
Exempel:
Om omgivningstemperaturen är 20 °C
och börvärdet är 18 °C finns det inget värmebehov.
Om du vill öka börvärdestemperaturen en kort stund
kan du öka uppvärmningen. När den förstärks
blir börvärdet 22 °C (20 +2) under önskad förstärkningstid.
När varaktigheten slutar går börvärdet tillbaka
till det ursprungliga värdet, 18 °C, eller till det schemalagda
värdet om schemaläggning är aktiverad.
Stäng av boostläget:
-
Tryck på knappen O en gång.
+1 blinkar på termostatindikeringen. -
Tryck på +: Termostaten visar – – (avbryt boost).
När du har valt att avbryta boostläget sparar och avslutar termostaten boostläget om inget görs på 5 sekunder.