DUG_Wiser Tête de Vanne Thermostatique_WH-07

Mode Absence

Lorsque le mode Absence (A) est activé, toutes les pièces sont réglées sur la température d’absence (par défaut 16 °C). Une coche s’affiche dans la page « Automatismes » en cas d’activation. Vous trouverez cette page dans le menu « Automatismes », en appuyant sur l’onglet « Automatismes » en bas de l’écran d’accueil.

Le mode Absence n’a d’incidence que sur les pièces dont la température du point de consigne est supérieure à la température du mode Absence. Par exemple, si une pièce donnée est réglée à 5 °C, le mode Absence ne forcera pas la température d’absence.

Bien que le mode Absence soit prioritaire sur le mode Boost et sur les pièces qui suivent et ne suivent pas un programme, il est toujours possible de modifier manuellement la température du point de consigne et de booster la température des pièces de manière individuelle après l’activation du mode Absence. Il est également possible de booster la température ou de mettre en MARCHE manuellement l’eau chaude.

Toutes les pièces et l’eau chaude afficheront leurs valeurs en mode Absence. L’eau chaude sera DÉSACTIVÉE si vous avez activé cette option sur l’écran Mode Absence.

NOTE: La température actuelle ne s’affiche pas lorsque le mode Absence est activé.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?