DUG_Exxact - Termostaatti 16 A ZB_WH-00

Tehostustilan asettaminen manuaalisesti

Voit ottaa tehostustilan käyttöön ja poistaa sen käytöstä manuaalisesti.
Kun se on käytössä, lämpötila nousee 2 °C:eella lämpötilan ohjaustiloissa (P1–P8) ja +2 °C:tta säädintilassa (P9) nykyisen lämpötilan yli.

Tehostustilan ottaminen käyttöön:

  1. Siirry tehostusvalikkoon painamalla O-painiketta kerran.


    +1 vilkkuu termostaatin matriisinäytöllä.
  2. Siirry +/-painikkeiden avulla tehostustuntien +1+3 välillä.

    Tehostustuntien valinnan jälkeen termostaatti tallentaa tiedot ja poistuu tehostustilasta, jos laitetta ei käytetä viiteen sekuntiin.

Esimerkki:
Jos ympäristön lämpötila on 20 °C ja asetusarvo on 18 °C, lämmöntarvetta ei ole. Jos haluat nostaa asetusarvon lämpötilaa hetkellisesti, voit tehostaa lämmitystä. Tehostettaessa asetusarvoksi tulee 22 °C (20 +2) halutun tehostuksen keston ajaksi. Kun kesto on päättynyt, asetusarvo palaa alkuperäiseen arvoonsa, 18 °C:seen tai ajoitettuun arvoon, jos aikataulu on käytössä.


Tehostustilan poistaminen käytöstä:

  1. Paina O-painiketta kerran.
    +1 vilkkuu termostaatin matriisinäytöllä.

  2. Paina +-painiketta, jotta termostaatin näytöllä näkyy – – (tehostuksen peruutus).

    Tehostuksen peruutuksen valinnan jälkeen termostaatti tallentaa tiedot ja poistuu tehostustilasta, jos laitetta ei käytetä viiteen sekuntiin.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?