DUG_Exxact – rums-/golvtemostat 16 A_WH-00

Ställa in boostläget manuellt

Du kan aktivera och avaktivera boostläget manuellt.
När det är aktiverat ökar temperaturen med 2 °C för temperaturstyrningslägen (P1 till P8) och med +2 för regulatorläge (P9) över den aktuella temperaturen.

Aktivera boostläget:

  1. Tryck på knappen O för att öppna boostmenyn.


    +1 blinkar på termostatindikeringen.
  2. Använd +/- för att navigera mellan boosttimmarna från +1 till +3.

    När du har valt någon av timmarna sparar termostaten och avslutar boostläget om inget görs på 5 sekunder.

Exempel:
Om omgivningstemperaturen är 20 °C och börvärdet är 18 °C finns det inget värmebehov. Om du vill öka börvärdestemperaturen en kort stund kan du öka uppvärmningen. När den förstärks blir börvärdet 22 °C (20 +2) under önskad förstärkningstid. När varaktigheten slutar går börvärdet tillbaka till det ursprungliga värdet, 18 °C, eller till det schemalagda värdet om schemaläggning är aktiverad.


Stäng av boostläget:

  1. Tryck på knappen O en gång.
    +1 blinkar på termostatindikeringen.

  2. Tryck på +: Termostaten visar – – (avbryt boost).

    När du har valt att avbryta boostläget sparar och avslutar termostaten boostläget om inget görs på 5 sekunder.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?