Showing 721 - 730 of 1,449 results

Page 73 of 145
  • Affichages de la LED

    Unica - Interrupteur simple/double sans fil connecté – Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    Affichages de la LED Affichages de la LED Affichages de la LED Appairage de l’appareil Action de l’utilisateur Affichage de la LED État Appuyez 3 fois sur le bouton-poussoir. La LED clignote en orange une fois par seconde. Le mode d’appairage est actif pendant 30 secondes. Une fois l’appairage
  • About the device

    Wiser Micromodule for Fil Pilote radiators – Wiser Home Device User Guide

    to correct temperature, the hub sends the command to stop heating. Up to 4 modules can be added to one room. The electric heater must be set to automatic mode, as Wiser can only control the room temperature in automatic mode. We also recommend setting a higher set point temperature than usual, e.g. 25 °C.
  • Au sujet de l’appareil

    Wiser micromodule pour variateur – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    d’une alimentation électrique permanente. Caractéristiques supplémentaires : Télécommande avec 10 boutons-poussoirs mécaniques simples au maximum. Réglage manuel du mode de fonctionnement des LED (mode RL-LED) Protection électronique contre les surcharges, contre la surchauffe et contre les courts-circuits. Réglage de la plage de variation : luminosité minimale et maximale. Réglage d’horaires.
  • Création d’un automatisme

    Capteur de mouvement extérieur ARGUS 360 – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    : Pour déclencher une action lorsque l’une des conditions définies est remplie. Appuyez sur Ajouter des conditions et sélectionnez l’une des options suivantes (D) : Changement d’état d’un équipement : Pour sélectionner un appareil pour activer l’automatisme. Mode Absence : Pour désactiver le
  • Affichages de la LED

    Odace - Interrupteur simple/double sans fil connecté – Guide de l'utilisateur du dispositif Wiser Home

    Affichages de la LED Affichages de la LED Affichages de la LED Appairage de l’appareil Action de l’utilisateur Affichage de la LED État Appuyez 3 fois sur le bouton-poussoir. La LED clignote en orange une fois par seconde. Le mode d’appairage est actif pendant 30 secondes. Une fois l’appairage
  • LED indications

    Wiser Temperature/Humidity Sensor – Wiser Home Device user guide

    LED indications LED indications LED indications Pairing User Action LED Indication Status Press the function key 3 times LED blinks amber, once per second. Pairing mode is active for 30 seconds. When pairing is completed, LED glows green for some time before turning Off. Resetting User Action LED
  • Adjusting the brightness on the dimmer

    Wiser Multiwire Micro Module LED Dimmer – Wiser Home device user guide

    switch with Multiwire micro module dimmer. Press and hold the left mechanical push button for 15 s. The dimmer LED blinks green and then the connected load blinks till the settings mode is confirmed. Refer to the following sections for minimum and maximum brightness settings. Some lamps have a
  • Wiser Power Micromodule Wiser Home Device User Guide

    automation– Any condition: Any one of the condition must be met to trigger an automation. 4. Tap Add conditions (C) and select any of the following (D): – Device status change (Select the device)– Away Mode (Enable or Disable)– Energy Price changes(To define the energy price limit) NOTE: This condition is
  • Création d’un automatisme

    Capteur de fuite d’eau Wiser – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    l’automatisme. Mode Absence : Activez / Désactivez le mode Absence pour déclencher une action. Le mode Absence peut également être utilisé comme déclencheur pour éteindre les lumières, varier ou fermer le volet, etc. Pour obtenir plus d’informations sur le Mode Absence, reportez-vous au guide de l’utilisateur
  • Migration from Wiser Energy to Wiser Home

    PowerTag Energy – Wiser Home Device user guide

    can be provided by customer support), enable the Legacy PowerTag Energy mode toggle switch on the Wiser Hub’s Device Details screen to allow the system to pair with them. On the Home screen of the Wiser Home app, tap . Tap Devices > Hub 2 nd Gen to navigate to the Device Details screen. Tap the
Page 73 of 145