DUG_Unica-Interrupteur sans fil connecté_WH-05

Affichages de la LED

Appairage de l’appareil

Action de l’utilisateur

Affichage de la LED

État

Appuyez 3 fois sur le bouton-poussoir.

La LED clignote en orange une fois par seconde.

Le mode d’appairage est actif pendant 30 secondes. Une fois l’appairage terminé, la LED s’allume en vert pendant quelques secondes avant de s’éteindre.

Réinitialisation de l’appareil

Action de l’utilisateur

Affichage de la LED

État

Appuyez 3 fois sur le bouton-poussoir et maintenez-le enfoncé une fois pendant > 10 s.

La LED clignote en rouge une fois par seconde.

L’appareil est en mode de réinitialisation. L’appareil redémarre et la LED clignote en vert avant de s’éteindre.

Niveau de pile

Affichage de la LED

État

La LED clignote en rouge une fois lorsqu’un bouton-poussoir est enfoncé.

La pile est faible (< 10 %). Remplacez la pile de l’interrupteur sans fil.

NOTE: Une fenêtre pop-up de notification s’affiche sur l’application.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?