Showing 8,241 - 8,250 of 9,888 results

Page 825 of 989
  • Configuration de l’appareil

    Wiser Tête de Vanne Thermostatique – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    thermostat connecté filaire encastré 2 A, ou capteur de température/humidité), le système calcule la température moyenne mesurée par les appareils pour contrôler le chauffage en fonction de la température globale de la pièce.Pour plus de détails, reportez-vous à Réglage de l'appareil comme source de température.
  • Technische Daten

    Wiser Heizkörperthermostat – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Oberflächentemperatur am Montageort max. 93 °C Wassertemperatur max. 110 °C (Spitzenwert), max. 73 °C (dauerhaft) Betriebsumgebungstemperatur 0 °C bis 45 °C Lagertemperatur -20 °C bis 65 °C Betriebsfrequenz 2,4 GHz Max. übertragene Funkfrequenzleistung max. 20 mW (13 dBm) Verschmutzungsgrad 2 Funkreichweite 30 m Freifeld Spezifikation Wert Energieklasse IV - 2 % Softwareklasse A Schutzart IP30 Abmessungen (H x Ø) 93 x 51 mm
  • Configuring the device

    Wiser Room Thermostat – Wiser Home Device user guide

    Configuring the device Configuring the device Configuring the device The temperature data from the sensor will be used as an input for the heating system of the room. If a room has multiple temperature measuring devices (Room Thermostat,Connected Thermostat (2A or 16A), orTemperature & Humidity
  • Cambio del nombre del dispositivo

    Termostato de calefacción por suelo radiante de Wiser / Regleta de conexión – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Cambio del nombre del dispositivo Cambio del nombre del dispositivo Cambio del nombre del dispositivo Con la aplicación Wiser Home, puede cambiar el nombre de la calefacción por suelo radiante. En la pantalla Inicio, toque . Pulse Dispositivos Calefacción por suelo radiante Nombre del dispositivo (A) para cambiar el nombre de la calefacción por suelo radiante.
  • Installation af enheden

    Wiser gulvvarmestyring/forbindelsesskinne – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    -/fugtighedssensor Systemet kan installeres uden at oprette forbindelse til en wi-fi-router. Når du bruger UFH varme/køling 24 V-versionen, skal du sørge for, at den er tilsluttet en 24 V 2,2 A strømforsyning (medfølger ikke)
  • Identifikation af enheden

    Wiser gulvvarmestyring/forbindelsesskinne – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Identifikation af enheden Identifikation af enheden Identifikation af enheden Med app'en Wiser Home kan du identificere gulvvarmen fra andre tilgængelige enheder i rummet. Sådan identificeres gulvvarmen: Tryk på på Hjem-skærmen. Tryk på Enheder Gulvvarme Identificer (A) for at omdøbe gulvvarmen
  • Identifiering av enheten

    Wiser golvvärmeregulator/fördelarpanel – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Identifiering av enheten Identifiering av enheten Identifiering av enheten Genom att använda Wiser Home-appen kan du identifiera golvvärmen från andra tillgängliga enheter i rummet. Så här identifierar du golvvärmen: På startskärmen trycker du på . Tryck på Enheter Golvvärme Identifiera (A) för att
  • Setting Floor Sensor Location

    Wiser Underfloor Heating Controller / Connection Strip – Wiser Home Device user guide

    Setting Floor Sensor Location Setting Floor Sensor Location Setting Floor Sensor Location Using the Wiser Home app, you can set the floor sensor location. Precondition: Assign channel to the room. To set the floor sensor location: On the Home screen, tap . Tap Devices Underfloor Heating Floor Sensor Location (A) to select Unassigned or select the required room where the floor sensor is connected. Tap Ok
  • Configuring the device

    Wiser Underfloor Heating Controller / Connection Strip – Wiser Home Device user guide

    Configuring the device Configuring the device Configuring the device The temperature data from the sensor will be used as an input for the heating system of the room. If a room has multiple temperature measuring devices (Room Thermostat, Connected Thermostat (2A or 16A), or Temperature &
  • Connecting Devices to the Hub

    Wiser Home – System User Guide (France)

    Connecting Devices to the Hub Connecting Devices to the Hub Connecting Devices to the Hub For the Wiser devices to be controlled by the hub, they must be connected to the hub. Connecting devices to the hub is part of the set up process. You can add devices to the hub at any time. The app guides you through the process of adding devices. You can find detailed information about the necessary steps for adding the device in the chapter Adding a Device.
Page 825 of 989