DUG_Gulvvarmeforbindelsesskinne_WH-07

Installation af enheden

Se installationsvejledningen, der følger med dette produkt.

Følgende elementer er nødvendige for at installere et Wiser UFH-system:

  • Wiser UFH forbindelsesskinne/r

  • Wiser Hub eller HubR

  • Wiser rumtermostat eller Wiser temperatur-/fugtighedssensor

BEMÆRK:
  • Systemet kan installeres uden at oprette forbindelse til en wi-fi-router.

  • Når du bruger UFH varme/køling 24 V-versionen, skal du sørge for, at den er tilsluttet en 24 V 2,2 A strømforsyning (medfølger ikke)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?