DUG_Golvvärmeanslutningsremsa_WH-07

Identifiering av enheten

Genom att använda Wiser Home-appen kan du identifiera golvvärmen från andra tillgängliga enheter i rummet.
Så här identifierar du golvvärmen:
  1. startskärmen trycker du på .
  2. Tryck på Enheter > Golvvärme > Identifiera (A) för att byta namn på golvvärmen.
    OBS:
    • Med denna funktion blinkar golvvärmeindikatorerna så att du kan identifiera den faktiska enheten.

    • Golvvärmeindikatorerna fortsätter att blinka tills du trycker på OK.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?