DUG_Gulvvarmeforbindelsesskinne_WH-07

Identifikation af enheden

Med app'en Wiser Home kan du identificere gulvvarmen fra andre tilgængelige enheder i rummet.
Sådan identificeres gulvvarmen:
  1. Tryk på Hjem-skærmen.
  2. Tryk på Enheder > Gulvvarme > Identificer (A) for at omdøbe gulvvarmen.
    BEMÆRK:
    • Denne funktion får LED'erne til gulvvarmen til at blinke, så du kan identificere den pågældende enhed.

    • LED'erne til gulvvarmen blinker, indtil du trykker på OK.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?