Showing 831 - 840 of 9,870 results

Page 84 of 987
  • Oprettelse af et scenarie

    Wiser trådløs relæ for indbygning (puck) – Brugervejledning til Wiser Home-enheden

    Oprettelse af et scenarie Oprettelse af et scenarie Oprettelse af et scenarie Tryk på på Hjem-skærmen. Gå til Scenarier > for at oprette et scenarie. Indtast navnet på scenariet (A). TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der bedst repræsenterer dit scenarie, ved at trykke på . Tryk på Tilføj
  • Zeitplan erstellen

    Wiser UP-Lastaktor – Geräte-Benutzerhandbuch

    : Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf Zeitplan . Geben Sie einen Namen des Zeitplans ein (A). Wählen Sie einen Gerätetyp (B). Wählen Sie die Geräteliste (C), für die der Zeitplan gelten soll. Tippen Sie auf Erstellen. Tippen Sie auf , um ein Ereignis hinzuzufügen. Wählen Sie einen Zustand (Ein/Aus
  • Skapa ett scenario

    Wiser dimmerpuck LED med neutralledare – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

    Skapa ett scenario Skapa ett scenario Skapa ett scenario Med ett scenario kan du gruppera flera åtgärder som vanligtvis utförs tillsammans. Med appen Wiser Home kan du skapa scenarion utifrån dina behov. På skärmen Hem trycker du på Moments . Ange namnet på scenariot (A). TIPS: Du kan välja den
  • Control de momento del pulsador

    Micromódulo regulador Wiser LED – Manual del usuario del dispositivo Wiser Home

    Control de momento del pulsador Control de momento del pulsador Control de momento del pulsador Asigne un momento o cree un nuevo momento tanto para la pulsación corta como para la pulsación larga del interruptor pulsador. Seleccionar Momento en el menú deslizable hacia arriba y, a continuación
  • Oprettelse af et scenarie

    Wiser Multiwire LED lysdæmper (Puck) – Brugervejledning til Wiser Home-enhed

    Oprettelse af et scenarie Oprettelse af et scenarie Oprettelse af et scenarie Med et scenarie kan du gruppere flere handlinger, der normalt udføres sammen. Med Wiser Home-appen kan du oprette scenarier ud fra dine behov. På skærmen Hjem skal du trykke på Scenarier . Indtast navnet på scenariet (A
  • Verbundene Taster konfigurieren

    Wiser Multiwire LED-Dimmaktor – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Verbundene Taster konfigurieren Verbundene Taster konfigurieren Verbundene Taster konfigurieren Sie können einen oder zwei mechanische Drucktaster mit dem Dimmer verbinden. Jeder Schalter kann so konfiguriert werden, dass er die Beleuchtung individuell steuert oder einen Moment zum Ein-/Ausschalten
  • Skapa ett scenario

    Wiser jalusibrytarpuck – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Skapa ett scenario Skapa ett scenario Skapa ett scenario På startskärmen trycker du på . Gå till Scenarion och tryck på för att skapa ett scenario. Ange namnet på scenariot (A). TIPS: Du kan välja den omslagsbild som representerar ditt scenario genom att trycka på . Tryck på Lägg till åtgärder (B
  • Controlo do botão de pressão do momento

    Micromódulo Variador LED Multifios Wiser – Manual do utilizador do dispositivo doméstico Wiser

    Controlo do botão de pressão do momento Controlo do botão de pressão do momento Controlo do botão de pressão do momento Atribua um momento ou crie um momento para ambas as pressões, pressão curta ou pressão longa, do interruptor do botão de pressão. Selecione Momento a partir do menu deslizante
  • Skapa ett schema

    EVlink Home Smart – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

    förinställt standardschema för användaren. Du kan redigera schemat efter behov. Det krävs för att ställa in ett On och Off tillstånd för ett schema. Välj dagar (A). Tryck på (B) för att redigera schemat. Markera ett läge (På/Av) (C), tidsperiod (D) och tryck på Ställ in. Du kan lägga till flera
  • Criar uma automatização

    Micromódulo de potência Wiser – Guia do utilizador do dispositivo

    conjunto.Para criar uma automatização: No ecrã Inicial, toque em Automatização . Toque em e selecione um ícone que melhor representa a sua automatização. Introduza um nome da automatização (A) e selecione uma das seguintes condições a cumprir (B). Todas as condições: Todas as condições devem estar
Page 84 of 987