DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-03

Oprettelse af et scenarie

Med et scenarie kan du gruppere flere handlinger, der normalt udføres sammen. Med Wiser Home-appen kan du oprette scenarier ud fra dine behov.
  1. På skærmen Hjem skal du trykke på > Scenarier > .
  2. Indtast navnet på scenariet (A).
    TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer dit scenarie, ved at trykke på .
  3. Tryk på Tilføj handlinger (B) for at vælge listen med enheder.
  4. Vælg de enheder (C), du vil tilføje i øjeblikket, og tryk på Færdig.
  5. Når alle enheder er valgt, skal du trykke på Færdig.
  6. På siden for øjebliksskaberen skal du trykke på enheden for at indstille betingelsen. Vælg for eksempel Micromodule lysdæmper.
    • Tryk på (D) for at tænde.
    • Træk skydebjælken op/ned for at øge/reducere lysstyrken (E), og tryk på Indstil i øverste højre hjørne.
  7. Når du har indstillet alle betingelser, skal du trykke på Gem.
    Når scenariet er gemt, vises det på fanen Scenarier. Tryk på scenariet for at aktivere det.
    TIP: Hvis du vil se de oprettede øjeblikke på skærmen Hjem, skal du gå til Home > > Hjem skærm > Scenarier og aktivere vippekontakten Scenarier.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?