DUG_Micromódulo_de_Potência_WH-06

Criar uma automatização

Segue-se um exemplo de criação de uma automatização para desligar o aquecedor de água quando este excede o limite de potência.
NOTA: Este exemplo de automatização só é aplicável para utilizadores com PowerTag e módulo instalados em conjunto.
Para criar uma automatização:
  1. No ecrã Inicial, toque em > Automatização > .
  2. Toque em e selecione um ícone que melhor representa a sua automatização.
  3. Introduza um nome da automatização (A) e selecione uma das seguintes condições a cumprir (B).
    • Todas as condições: Todas as condições devem estar preenchidas para acionar uma automatização
    • Qualquer condição: Qualquer uma das condições deve estar preenchida para acionar uma automatização.
  4. Toque em Adicionar condições (C) e selecione uma das seguintes opções (D):
    • Alteração do estado do dispositivo (Selecionar o dispositivo)
    • Modo ausente (Ativar ou Desativar)
    • Alterações do preço da energia(Para definir o limite do preço da energia)
      NOTA: Esta condição está disponível apenas se a sua tarifa estiver definida como Pico/Fora de Pico ou Dinâmica. Consulte Definir tarifa
    NOTA: Podem ser adicionadas no máximo 10 condições.

  5. Selecione um dispositivo (E) para definir a condição e, em seguida, selecione Potência instantânea (F).
  6. Toque em mais de (G), introduza um valor da potência no campo (H) e toque em Definir.
    NOTA: Para remover uma condição adicionada, arraste para a esquerda e toque em .
  7. Para adicionar uma ação, toque em Então > >Adicionar uma ação e selecione uma das seguintes opções (I):
    NOTA: Podem ser adicionadas no máximo 10 ações.
    • Controlar um dispositivo: Selecione um dispositivo que pretende acionar.
    • Enviar notificação: Ative a notificação para a automatização.
    • Ativar um momento: Selecione o momento que pretende acionar.
    • Esperar: Esta opção permite-lhe adicionar um atraso numa sequência de automatização. Pode definir o tempo de espera em aumentos de 1 hora e 1 minuto, até ao máximo de 24 horas. Esta funcionalidade é útil para atrasar ações numa automatização.
  8. Toque em Controlar um dispositivo > Aquecedor de água e, a seguir, toque para ligar/desligar.
    NOTA: Por predefinição, o estado está definido em Desligado.
  9. Toque em Definir e, depois, em Guardar.
    A Automatização guardada é apresentada na página Automatização. Toque no seletor de ativação/desativação para ativar/desativar a automatização.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?