DUG_Módulo Variador Multifios_WH-04

Controlo do botão de pressão do momento

Atribua um momento ou crie um momento para ambas as pressões, pressão curta ou pressão longa, do interruptor do botão de pressão.
  1. Selecione Momento a partir do menu deslizante para cima e, em seguida, toque em Pressão curta (A).
  2. Selecione se existir um momento e toque em Selecionar Momento ou toque em Criar um Momento para criar um novo momento.
    Clique na hiperligação seguinte para obter um procedimento detalhado sobre como criar um novo momento, Criar um momento.
  3. Ao selecionar o momento, toque no ícone retroceder (B) para regressar à página de configuração do momento.
    Agora verá que a função de Pressão curta é configurada com um momento. Siga o mesmo procedimento para a função Pressão longa.

Alterar e Desvincular um momento

  1. Na página de controlo do momento, toque em Pressão curta ou em Pressão longa.
  2. Escolha as seguintes opções para alterar ou desvincular o momento.
    • Alterar: Toque no momento que pretende configurar para a função de Pressão curta ou Pressão longa e, em seguida, toque em Selecionar momento.
      SUGESTÃO: O momento com o visto verde é o momento que está selecionado, toque num momento diferente para efetuar alterações.
    • Desvincular: Toque no momento que pretende desvincular para a função de Pressão curta ou Pressão longa e, em seguida, toque em Selecionar momento.
      SUGESTÃO: O momento com o visto verde é o momento que está selecionado; toque no momento com o visto verde para o desvincular.
  3. Toque Sim, tenho a certeza para confirmar e aplicar as alterações.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?