DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Control de momento del pulsador

Asigne un momento o cree un nuevo momento tanto para la pulsación corta como para la pulsación larga del interruptor pulsador.
  1. Seleccionar Momento en el menú deslizable hacia arriba y, a continuación, toque Pulsación corta (A).
  2. Seleccione si ya existe un momento y pulse Seleccionar momento o toque Crear un momento para crear un nuevo momento.
    Haga clic en el siguiente enlace para obtener un procedimiento detallado sobre cómo crear un nuevo momento, Creación de un momento.
  3. Al seleccionar el momento, pulse el icono de retroceso (B) para volver a la página de configuración del momento.
    Ahora verá que la Pulsación corta se ha configurado con un momento. Siga el mismo procedimiento para la función de la Pulsación larga.

Cambiar y desvincular un momento

  1. En la página de control del momento, pulse Pulsación corta o Pulsación larga.
  2. Elija las siguientes opciones para cambiar o desvincular el momento.
    • Cambiar: Pulse el momento que desee configurar para la función de Pulsación corta o Pulsación larga y, a continuación, pulse Seleccionar momento.
      SUGERENCIA: El momento con una marca verde es el momento seleccionado actualmente, así que pulse un momento diferente para realizar cambios.
    • Desvincular: Pulse el momento que desee desvincular para la función de Pulsación corta o Pulsación larga y, a continuación, pulse Seleccionar momento.
      SUGERENCIA: El momento con una marca verde es el momento seleccionado actualmente, así que púlselo para desvincularlo.
  3. Pulse Sí, estoy seguro para confirmar y aplicar los cambios.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.