Showing 8,751 - 8,760 of 9,886 results

Page 876 of 989
  • Caractéristiques techniques

    Wiser Thermostat d'Ambiance – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    température 0,5 °C Température de fonctionnement -0 °C à 45 °C Température de stockage -20 °C à 65 °C Fréquences de fonctionnement 2,4 GHz (bidirectionnel, maillage) Transmission +13 dBm (20 mW) Degré de pollution 2 Plage de signal radio 30 m d’espace libre Classe de logiciel A Indice de protection IP IP20 Montage Support mural ou pied de table Dimensions du produit : (H x l x P) 76 x 76 x 25 mm
  • Configuración de bloqueo de la interfaz de usuario

    Termostato de habitación Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    su habitación cuando jueguen con el termostato de la habitación. Para bloquear o desbloquear el control del termostato de la habitación: En la pantalla Inicio, toque . Pulse Dispositivos Termostato de habitación Bloqueo parental (A). Cuando el bloqueo del termostato de la habitación está activo, aparecerá junto al termostato de la habitación.
  • Identificación del dispositivo

    Termostato de calefacción por suelo radiante de Wiser / Regleta de conexión – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Inicio, toque . Pulse Dispositivos Calefacción por suelo radiante Identificar (A) para cambiar el nombre de la calefacción por suelo radiante. Esta función enciende los LED de calefacción por suelo radiante para que pueda identificar el dispositivo real. Los LED de calefacción por debajo del piso continuarán parpadeando hasta que pulse OK.
  • Identification de l’appareil

    Wiser Centrale de Câblage pour Planche – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    l’écran d’ accueil, appuyez sur . Appuyez sur Appareils Contrôleur Plancher Chauffant Identification (A) pour renommer le chauffage au sol. Cette fonction fait clignoter les LED du contrôleur de plancher chauffant pour vous permettre d’identifier l’appareil actuel. Les LED du contrôleur de plancher chauffant continueront de clignoter jusqu’à ce que vous appuyiez sur OK.
  • Installation de l’appareil

    Wiser Centrale de Câblage pour Planche – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    Wiser ou Passerelle Wiser avec relais Wiser Thermostat d'Ambiance ou Capteur de température/humidité Wiser Le système peut être installé sans connexion à un routeur Wi-Fi. Lors de l’utilisation de la version UFH Chauffage/refroidissement 24 V, assurez-vous qu’elle est connectée à l’alimentation 24 V 2,2 A (non incluse)
  • Appareils avec des problèmes de signal

    Wiser Home – Guide de l’utilisateur du système (France)

    signal et les solutions. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur Appareils. Appuyez sur la bannière pour obtenir des détails sur les appareils qui rencontrent des problèmes de signal. Appareils avec des problèmes de signal : A Affiche la liste de tous les appareils actuellement hors ligne. B Répertorie
  • Resetting the device

    Odace - Connected Wireless Switch 1-gang/ 2-gang – Wiser Home Device user guide

    (< 0,5 s) the push button (A) 3 times and then press and hold the push button (> 10 s). After 10 s, the status LED blinks red. Release the push button. The status LED stops blinking upon successful reset of the device. The Wireless switch restarts and blinks green for few seconds. After reset, the status LED turns off. All configuration data, user data, and network data are deleted. Assemble the rocker on the Wireless switch.
  • Réglage de l’emplacement de l’appareil dans la pièce

    Odace - Prise de courant connectée 16A – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    attribuer une prise de courant à une pièce : Sur la page Maison, appuyez sur . Plot Dispositifs Prise connectée Localité (A) pour affecter la prise femelle à la pièce existante ou à une nouvelle pièce (B) et taper Soumettre.
  • Restablecimiento del dispositivo

    Unica - Toma de corriente inteligente, 1 elemento, 16 A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

  • Checking the device history

    Wiser Motion Sensor – Wiser Home Device user guide

    connection is lost, the motion events will disappear in the history. On the Control tab, tap All devices or a room tab where the sensor is located. On the device control panel page, tap History. The logged event appears on the history page, even if the motion notification switch is toggled off on the device details page.
Page 876 of 989