DUG_Regleta de conexión de calefacción por suelo radiante_WH-07

Identificación del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home, puede identificar la calefacción por suelo radiante de los otros dispositivos disponibles en la habitación.
Para identificar la calefacción por suelo radiante:
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Pulse Dispositivos > Calefacción por suelo radiante > Identificar (A) para cambiar el nombre de la calefacción por suelo radiante.
    NOTA:
    • Esta función enciende los LED de calefacción por suelo radiante para que pueda identificar el dispositivo real.

    • Los LED de calefacción por debajo del piso continuarán parpadeando hasta que pulse OK.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?