DUG_Centrale de Câblage pour Planche_WH-07

Installation de l’appareil

Reportez-vous aux instructions d’installation fournies avec ce produit.

Les éléments suivants sont nécessaires pour installer un système UFH Wiser :

  • Wiser Centrale(s) de Câblage pour Plancher (Chauffant)

  • Passerelle Wiser ou Passerelle Wiser avec relais

  • Wiser Thermostat d'Ambiance ou Capteur de température/humidité Wiser

NOTE:
  • Le système peut être installé sans connexion à un routeur Wi-Fi.

  • Lors de l’utilisation de la version UFH Chauffage/refroidissement 24 V, assurez-vous qu’elle est connectée à l’alimentation 24 V 2,2 A (non incluse)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?