DUG_Termostato de habitación_WH-09

Configuración de bloqueo de la interfaz de usuario

Con la aplicación Wiser Home, puede bloquear los controles del termostato de la habitación. Esto evita que los niños cambien las temperaturas en su habitación cuando jueguen con el termostato de la habitación.
Para bloquear o desbloquear el control del termostato de la habitación:
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Pulse Dispositivos > Termostato de habitación > Bloqueo parental (A).
    SUGERENCIA: Cuando el bloqueo del termostato de la habitación está activo, aparecerá junto al termostato de la habitación.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?