Showing 8,911 - 8,920 of 9,886 results

Page 892 of 989
  • Konfigurieren – Tarif (Haupt-/Nebenzeiten)

    Wiser Home – Systemhandbuch (Deutschland, Österreich)

    Tarifeinstellungen bereits konfiguriert haben, folgen Sie dieser Menünavigation, wenn Sie Änderungen vornehmen müssen: Tippen Sie im Startbildschirm auf > Energiemanagement > Tarif > Elektrizität. Tippen Sie auf (A) und wählen Sie Nutzungszeit (Haupt-/Nebenzeiten) aus. Tippen Sie auf (B), um die
  • Appairage de l’appareil avec la passerelle Wiser

    Odace - Poussoir variateur connecté universel LED 2 fils / 3 fils – Wiser Home Dispositif Guide de l'utilisateur

    , appuyez sur Je n'arrive pas à trouver le bon code QR pour appairer l’appareil manuellement et passez à l’étape 4. Si le QR code est incorrect, un message QR code scanné incorrect s’affiche. Appuyez sur Je ne peux pas scanner le QR code et choisissez l’une des options suivantes : (A) : Entrez
  • Plenum Airzone y Aidoo Pro - Aire acondicionado

    automáticamente o a horas programadas cuando se cumplan determinadas condiciones. Al usar la aplicación Wiser Home, puede crear automatizaciones según sus necesidades. Este ejemplo demuestra cómo funciona un dispositivo cuando se cumple la condición. Schneider Electric 35 rue Joseph Monier 92500
  • Contrôle de l’appareil

    Wiser Home – Guide de l’utilisateur du système (France)

    l'onglet Contrôle . A Contrôler rapidement un appareil (par exemple, l’allumer/l’éteindre, régler la température ou régler les volets) B Indique que l'appareil est hors ligne. Appuyez sur l'appareil pour ouvrir les étapes de dépannage. Appuyez sur En savoir plus pour en savoir plus sur l’ intensité
  • Parring af enheden med Wiser-hubben

    Wiser Relæ puck – Brugervejledning til enhed

    , skal du trykke på Jeg kan ikke finde den korrekte QR-kode til at parre enheden manuelt og fortsætte til trin 4. Hvis QR-koden er forkert, vises en meddelelse Forkert QR-kode scannet. Tryk på Jeg kan ikke scanne QR-koden., og vælg en af følgende muligheder: (A): Indtast Mac-adresse/EUI-64 og
  • Parkoppla enheten med Wiser-hubb

    Wiser strömställarpuck – Bruksanvisning för enheten

    -kod trycker du på Jag kan inte hitta rätt QR-kod för att parkoppla enheten manuellt och går vidare till steg 4. Om QR-koden är fel visas meddelandet Felaktig QR-kod skannad. Tryck på Jag kan inte skanna QR-koden och välj ett av följande alternativ: (A): Ange Mac-adress/EUI-64 och Installationskod
  • Skapa en automatisering

    Exxact – Strömställare 10 A uppkopplad – Bruksanvisning för Wiser Home-enhet

    Skapa en automatisering Skapa en automatisering Skapa en automatisering På startskärmen trycker du på . Gå till Automatisering och tryck sedan på för att skapa en automatisering. Ange ett namn på automatiseringen (A) och välj något av följande villkor som ska utlösa en automatisering. Alla villkor
  • Skapa en automatisering

    Exxact – Uppkopplad rums-/golvtermostat 16 A – Användarhandbok för Wiser Home-enhet

    behov. På startskärmen trycker du på . Gå till Automatisering > för att skapa en automatisering. Max. 10 automatiseringar kan läggas till. Tryck på Om (A) och välj något av följande villkor (B): Alla villkor: Detta utlöser en åtgärd endast när alla villkor är uppfyllda. Alla tillstånd: Detta utlöser
  • Appairage de l’appareil avec la passerelle Wiser

    Odace - Variateur rotatif connecté universel LED 2fils / 3 fils – Wiser Home Dispositif Guide de l'utilisateur

    , appuyez sur Je n'arrive pas à trouver le bon code QR pour appairer l’appareil manuellement et passez à l’étape 4. Si le QR code est incorrect, un message QR code scanné incorrect s’affiche. Appuyez sur Je ne peux pas scanner le QR code et choisissez l’une des options suivantes : (A) : Entrez
  • Tietoja asiakirjasta

    Wiser-älypistoke 16 A – Wiser Home -laitteen käyttöopas

    Tietoja asiakirjasta Tietoja asiakirjasta Tietoja asiakirjasta Asiakirjan laajuus Tässä asiakirjassa on kattavat ohjeet Wiser-älypistokkeesta 16 A, sen ominaisuuksista, asennuksesta ja kokoonpanosta, kun käytetään Wiser Home -sovellusta. Siinä selitetään, miten pistoke pariliitetään Wiser
Page 892 of 989