DUG_Odace multifilaire rotatif variateur de_WH-00

Couplage de l’appareil avec la passerelle Wiser

À l’aide de l’application WiserHome, appairez votre variateur avec la Passerelle Wiser pour accéder au variateur et le contrôler.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Toucher Périphériques > > Voyants > Variateur rotatif.
    SUGGESTION: Vous pouvez également naviguer en appuyant sur Contrôle > > Voyants > Variateur rotatif.
  3. Appuyez sur Scanner le code QR et autorisez l’application WiserHome à accéder à votre caméra. Ensuite, scannez le code QR situé sur l’appareil.
    NOTE: Si vous ne parvenez pas à trouver le bon QR code, appuyez sur Je n’arrive pas à trouver le bon QR code pour appairer l’appareil manuellement et passez à l’étape4.

    Si le QR code est incorrect, un message QR code scanné incorrect s’affiche. Appuyez sur Je ne peux pas scanner le code QR et choisissez l’une des options suivantes:

    • (A): Entrez l’adresse MAC et le code d’installation, puis appuyez sur Connecter. L’application vérifie si l’adresse MAC et le code d’installation sont valides.

    • (B): Choisissez cette option si vous ne parvenez pas à trouver l’adresse MAC et le code d’installation.

  4. Retirez le bouton et appuyez brièvement 3 fois sur le bouton-poussoir.
    La LED clignote en orange.

    Patientez quelques secondes jusqu'à ce que le voyant s'allume en vert. Vous pouvez également voir dans l’application que l’appareil est appairé.

    NOTE: Si la LED clignote en vert et en rouge, consultez les instructions en appuyant sur le lienLa LED clignote en vert et en rouge?.
  5. Entrez le nom de l'appareil dans le champ Nom champ et dérivation Suivant.
    NOTE: Le Suivant sera activé après la saisie d'un nom dans le champ nom.
  6. Sélectionnez l'emplacement souhaité de l'appareil et appuyez sur Soumettre (B).
    SUGGESTION: Si vous n'avez créé aucun espace, entrez son nom dans le champ Nom (A).
    NOTE: Le Soumettre (B) sera activé après la sélection d'un emplacement désiré.
    IMPORTANT: L'écran suivant affiche le Paramètres des appareils , dans lequel vous pouvez configurer les paramètres de l'appareil pendant le processus d'appariement ou ultérieurement. Si vous préférez le configurer ultérieurement, appuyez sur Envoyer. Pour plus d'informations sur les paramètres des appareils, consultez le document Configuration de l’appareil section.
    Maintenant, vous pouvez voir le variateur nouvellement ajouté sur le Contrôle sous l'onglet Tout et Salle des onglets.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?