Guide de l’utilisateur du système Wiser Home (France) - 14

Contrôle de l’appareil

Vous pouvez contrôler un appareil dans votre domicile directement dans l’onglet Contrôle pour un contrôle rapide ou sur l’écran Contrôle de l’appareil.

Onglet Contrôle

Dans l’onglet Contrôle, vous trouverez tous les appareils installés à votre domicile. Les appareils sont organisés en fonction des Pièces auxquelles ils sont affectés, ce qui facilite leur gestion et leur contrôle.

NOTE: Si un seul appareil est installé à votre domicile, l’onglet Contrôle ne sera pas disponible. Vous pouvez contrôler l'appareil depuis l'écran d'accueil sous Votre appareil ou depuis l'écran de contrôle de l'appareil.
IMPORTANT: Les appareils de chauffage, tels que les têtes de vanne thermostatiques, seront contrôlés comme tout autre appareil, mais doivent être configurés correctement.

Vous trouverez des informations détaillées concernant la configuration des appareils de climatisation au chapitre Commande du chauffage.

  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur l’onglet Contrôle.

    NOTE: Vous pouvez également définir l'onglet Contrôle comme écran d'accueil par défaut. Pour ce faire, accédez à l’ > Écran d'accueil et activez l’interrupteur à bascule Commencer dans l'onglet Contrôle .

    A

    Contrôler rapidement un appareil (par exemple, l’allumer/l’éteindre, régler la température ou régler les volets)

    B

    Indique que l'appareil est hors ligne. Appuyez sur l'appareil pour ouvrir les étapes de dépannage. Appuyez sur En savoir plus pour en savoir plus sur l’intensité du signal zigbee ou appuyez sur Aide et Assistance si vous avez besoin d’aide supplémentaire et consultez nos pages d’assistance Wiser.

    C

    Naviguer jusqu’à l’écran de réglage.

    D

    Ajouter de nouveaux appareils.

Écran de contrôle de l’appareil

Les contrôles avancés tels que les paramètres de l’appareil ou la création/affectation de programmes sont effectués dans l’écran Contrôle de l’appareil.

  1. Sur l’écran d’accueil > Contrôle, appuyez sur l’appareil (A) que vous souhaitez contrôler.

  2. Enregistrez l’état / la valeur souhaité(e) pour l’appareil.

Écran de contrôle de l’appareil :

NOTE: Les options et fonctions disponibles sur l’écran de contrôle de l’appareil varient en fonction du type d’appareil. Pour plus d’informations, reportez-vous au guide de l’utilisateur de l’appareil respectif. Reportez-vous à la Liste d'appareils Wiser pour les liens vers le guide de l’utilisateur de chaque appareil.

B

Appuyez pour allumer ou éteindre manuellement l’appareil. L’icône verte indique que l’appareil est actuellement allumé.

C

Si l’appareil suit actuellement le programme, il s’affiche jusqu’à ce que l’état actuel reste actif en fonction du programme.

Par exemple, jusqu’à 14:00 signifie ici que l’appareil restera allumé jusqu’à 14:00.

D

Activez/désactivez pour suivre le programme préréglé pour l’appareil. Si le programme n’a pas encore été créé pour l’appareil, une option Créer ou affecter un programme sera disponible pour créer un nouveau programme ou affecter l’appareil à un programme existant. Reportez-vous à Programme pour des informations détaillées.

E

Vous redirige vers l’écran Détails du programme pour modifier votre programme existant. Reportez-vous à Modification d’un programme.

F

Ajouter ou supprimer l’appareil des Appareils préférés. Reportez-vous à Gérer les favoris.

G

Accédez aux Détails de l'appareil.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.